OFweek
电子工程
网讯:
Pebble
无疑是Kickstarter流行的
智能手表
,但它也肯定不会是后一个。现在,它有了一个强力的竞争对手——那就是有着正方形外观的
AGENT
。如果一切按照计划机型,那么AGENT智能手表将会在12月的时候推出。要得到一块AGENT智能手表,支持者需要承诺149美元(或以上),美国地区免费送货;海外买家将不得不花上15美元的运费。
AGENT通过蓝牙4.0接入其它移动设备,支持Android2.3(或更高)的系统、iPhone 4S和Windows 8,可以提供包括来电和信息提醒在内的通知功能。
为了保证续航时间,AGENT配备了一主一次两个处理器。开启蓝牙的待机时间为7天,关闭蓝牙的待机时间为30天。其它规格包括运动和光线传感器,以及能够检测运动数据的配套应用。
那些愿意付出179美元的支持者,还将获得一块支持Qi无线充电器。如果你已经有充电器了,也可以直接拿来给AGENT充电。劲量(Energizer)、LG、诺基亚和松下等厂商,均有相关的无线充电器。
预计AGNET智能手表的零售价格为249美元,带Qi无线充电器的价格为299美元。