详情页
首页>资料大全>企业资讯
Movidius与东芝电子合作为智能手机提供3D系统解决方案
电子工程世界    发表于   2012-02-03

爱尔兰都柏林和德国杜塞尔多夫,2012年2月1日—移动多媒体处理器专业公司Movidius日前宣布:该公司已与东芝电子欧洲公司合作,开发出了一套完整的、用于智能手机市场的3D系统性解决方案。

Movidius公司的MA1178已与东芝的8百万像素扩展景深(EDOF)相机相结合,可确保3D相机模组的制造商们去开发一种无法抗拒的3D影像解决方案,可完美地适用于高端系列智能手机。从3D同步的角度来看,EDOF相机具有传统自动聚焦相机无法比拟的优势。

 Movidius的MA1178双ISP及视频处理器芯片可无缝地集成到手机的现有平台之中,并具有自动校准和配置功能,从而可简化设计流程并降低制造成本。东芝的8百万像素EDOF相机和Movidius的MA1178相结合,给立体图像带来了一种完美的对焦配合,从而产生超一流的3D 图像质量。此系统解决方案通过实现两台8百万像素EDOF相机、或者一台8百万像素与一台3百万像素EDOF相机的组合设置,为客户提供了灵活性。

 在竞争激烈的手机市场中,高品质的3D影像功能为便携产品制造商带来机遇,使他们实现其产品与其竞争者产品的差异化,从而给终端用户提供品质好的高清3D体验和享受。

 “Movidius的Myriad 3D解决方案所提供的多媒体性能超越了便携3D市场中任何一家其它公司产品所能提供的性能,”东芝电子欧洲公司副总裁Shiro Ando评论道。“Movidius的3D影像功能完善了东芝EDOF相机的高性能,使手机制造商能够满足客户对超一流便携3D体验的要求。同时,他们通过软件来修正失真可简化制造工艺,而在生产过程中不再需要激光调整。”

 “Movidius团队为能与东芝合作开发这项的3D解决方案而倍受鼓舞”,Movidius公司的首席执行官Sean Mitchell评论道。“在激烈竞争的手机市场中,那些一直在寻求实现其产品差异化的客户们将得益于Movidius公司创新的、品质的3D影像解决方案,以及东芝作为移动电话市场中EDOF相机供应商的全球领导地位。”


标签: Movidius 东芝电子 智能手机 3D 手机芯片 Mouser代购 小批量芯片 小批量芯片代购 ICKEY IC代购

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续