详情页
首页>资料大全>企业资讯
三星GALAXY+Note采用展讯基带平台
电子工程世界    发表于   2012-02-03

2月1日晚间消息,展讯通信有限公司(Spreadtrum Communications, Inc. 以下简称“展讯”或“公司”,NYSE:SPRD),今日宣布其TD-SCDMA基带平台SC8803G被TD-SCDMA版三星GALAXY Note GT-I9228 采用,该款手机于2011年12月向中国移动用户正式推出。

GALAXY Note是继2011年9月中国上市的三星Galaxy S II后,第二款采用展讯基带产品的智能手机。值得注意的是,三星GALAXYNote采用超大5.3英寸高清AMOLED触摸屏及创新的S-PEN输入法。

SC8803G采用40纳米CMOS芯片技术设计,可提供超长待机及通话时间。展讯SC8803G支持TD-SCDMA、EDGE、GPRS和GSM多模运行,并支持2.8Mbps的TD-HSDPA及2.2Mbps的TD-HSUPA。结合展讯SR3200LS射频收发器,SC8803G可实现非常小的布版面积。

标签: 三星 展讯 基带 手机芯片 Mouser代购 小批量芯片 小批量芯片代购 ICKEY IC代购

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续