详情页
首页>资料大全>企业资讯
Microchip在中国推出技术培训研讨会,+讲授如何让应用在8位、16位和32位PIC®+MCU之间轻松迁移
与非网    发表于   2012-02-06

 

的整合单片机、模拟器件和闪存专利解决方案的供应商——Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)宣布,将于在中国推出一系列技术培训研讨会,向设计人员介绍如何将实际应用从8位迁移至16位或32位PIC®单片机(MCU),以便轻松满足不断变化的产品要求。研讨会将于2012年2月至3月期间在12个城市举办,包括北京、重庆、东莞、贵阳、杭州、合肥、济南、沈阳、深圳、西安、郑州和珠海。为期一天的课程将对工程师讲授如何使用一套工具,仅对代码稍作修改,即可迁移应用;演示如何通过重用代码来节省时间和金钱。研讨会将使用Microchip的免费软件工具和“PIC MCU全系列通用平台演示板”。该演示板附赠PICkit™ 3在线调试器和编程器,与会者均可以优惠价购买。

 

许多设计人员都需要迅速扩展产品的功能集,或者在一开始就创建一系列产品,而他们喜欢通过保持共用的代码库来节省时间和金钱。然而,功能集扩展往往迫使设计人员转而使用一个需要不同工具的新单片机。Microchip的免费MPLAB® X集成开发环境(IDE)有助于设计人员在超过800款8位、16位和32位PIC MCU之间轻松移植代码。该系列研讨会将向设计人员介绍运用统一的IDE如何迁移实际应用的全过程,同时说明如何针对每个设计的独特要求选择适合的MCU。应用示例也将采用技术实现嵌入式设计的低功耗、人机界面和连接性,实现从入门级到顶级终端产品的过程。

 

Microchip大中国区销售总监陈永豊表示:“如何既控制好嵌入式设计的成本,又使产品新颖独特,一直是电子工程师所面临的挑战。我们将在研讨会上呈现应对这一挑战的方法,帮助工程师重用已有的设计资源,简化功能的改进,降低工程成本。我确信这是一次工程师不容错过的研讨会。”

 

 

标签: Microchip PIC MCU 技术培训研讨会 Digikey代购 芯片代购 小批量芯片代购 ICKEY IC代购

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续