详情页
首页>资料大全>企业资讯
IBM暗地为AMD生产下一代A系列Fusion芯片
华强电子网    发表于   2012-02-06

 

2月6日消息,据国外媒体报道,AMD日前在分析师会议上披露称,它已经开始在IBM的设施上生产芯片。这个合作被认为将保证AMD有能力向PC厂商供应代号为“Trinity”的下一代A系列Fusion芯片并且能够与英特尔酷睿i系列未来的产品竞争。

 

AMD CEO罗瑞德(Rory Read)称,我们将在一起获胜。我们在一个极好的时机进行合作,我们是在困难的时候进行合作。我们看到的是通过与IBM和Globalfoundries等伙伴合作把重点放在执行芯片测试方面,通过生产线收集数据。

 

AMD的处理器生产是由Globalfoundries完成的。Globalfoundries是由一家位于阿布扎比的金融机构ATIC和AMD控制的半导体代工厂商。AMD在整个2011年都抱怨Globalfoundries的成品率低,甚至与其签署了一个按照可用的芯片付费,而不是按照每个晶圆付费的协议。

 

在IBM的设施上生产芯片有许多意义。其中重要的是提高以数量与英特尔竞争的能力。虽然英特尔在全球各地有6个现金的半导体生产厂,芯片生产能力比IBM和Globalfoundries合在一起的的生产能力大几倍,但是,增长生产能力对于AMD显然是有益的。

标签: Fusion芯片 Digikey代购 芯片代购 小批量芯片代购 ICKEY IC代购

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续