石墨烯(Graphene)自十几年前诞生以来就一直让科学家们着迷。这种仅仅一个原子厚度的碳元素材料拥有出色的电子特性、强度、超轻重量,用途也不断拓宽,但是如何为其植入能隙(band gap/半导体或是绝缘体的价带顶端至传导带底端的能量差距),从而制造晶体管和其它电子设备,却始终让科研人员束手无策。
现在,麻省理工学院(MIT)的研究人员们在这方面取得了重大突破,甚至有望改变石墨烯物理学的一些理论预测。他们引入了另一种单原子厚度、属性和石墨烯类似的材料六方氮化硼(hexagonal boron nitride),并将一层石墨烯置于其上,终得到的混合材料既有石墨烯的导电特性,还终于具备了建造晶体管所必需的能隙。
MIT物理系助教Pablo Jarillo-Herrero评论说:“通过综合两种材料,我们得到了属性异于二者的混合材料。石墨烯是极好的导体,六方氮化硼则是很好的绝缘体,能够阻挡电子流通。将它们放在一起,我们就得到了高质量的半导体。”
但整个过程显然不是1+1=2那么简单。研究人员必须几乎完美地将两种材料的原子框架对齐排列。它俩都有六边形结构,尺寸(晶格常数)几乎一样,但六方氮化硼里的大了1.8%,所以从细处看两种原子框架可以完美拼接在一起,从大尺度上看仍然会有些参差不齐。
目前对此还没有完美的解决方法,研究人员说只能依赖于获得角对齐,但总有大约1/15的几率出错。
MIT物理系教授Ray Ashoori表示:“所得半导体惊人的是,只需略微调整一层材料和其它层的角度,就可以调整终材料的属性,从而获得拥有各种不同电子属性的材料。”
在此之前,还曾有人通过将石墨烯层切割成细条来使之变成半导体,但这样会大幅削弱其电气属性。新的方法不会出现这种损失,只是目前产生的能隙还达不到实用水平,需要进一步改进才有望成为制造晶体管的新材料。
此外,MIT团队还在新材料中发现了一种有趣的物理现象:将其暴露在磁场中时,就会呈现分形特质,也就是所谓的“霍夫施塔特蝴蝶能谱”,这种几十年前理论预言的现象一度被认为是不可能存在的。
扩展阅读:“石墨烯器件时代”还有多远?