详情页
首页>资料大全>企业资讯
S2C首推低价快速SoC原型验证硬件平台 采用Kintex7
EEWORLD    发表于   2013-05-28

S2C 首推低价快速 SoC 原型验证硬件平台– K7 TAI Logic Module,利用低价配置多块K7 TAI Logic Module进行并行开发,加速SoC的设计

2013年5月28日 - 加利福尼亚州圣何塞 - 快速SoC/ASIC原型验证解决方案的供应商S2C公司宣布推出第五代产品-- 新型K7 TAI Logic Module系列。新产品基于Xilinx的28nm Kintex-7 FPGA组件设计,可提供高达410万ASIC逻辑门、432个外部输入/输出接口(I/O)及可实现16个通道、运行速度高达10Gbps的千兆位收发器。K7 TAI Logic Module与TAI Player Pro实时运行软件将同时发售。

“基于FPGA的原型设计是SoC产品成功上市至关重要的一步,因此公司的项目经理都希望能够给其硬件和软件工程师每人配置一块FPGA原型系统,但是高端的FPGA原型系统往往价格不菲,动辄10万美元乃至更高,因此大大限制了SoC项目对基于FPGA的原型系统的使用。”S2C的CEO 林俊雄表示,“虽然K7 TAI Logic Module价格不到高端FPGA原型系统价格的十分之一,但是同样为SoC和ASIC设计提供了一系列丰富的功能。通过配置大量新型K7 TAI Logic Module FPGA原型平台,可以完成IP开发、模块级验证,仿真加速、全套SoC验证以及软件开发等多重应用,更重要的是硬件设计、系统验证和软件开发过程可同时进行,进而加快项目的整体进度。”

K7 TAI Logic Module采用与S2C高容量的V7 TAI Logic Module相同的I/O高速连接器,单颗、双颗或四颗Virtex-7 2000T可实现单板高达8千万ASIC逻辑门的设计容量。因此,当您的设计超出单颗K7 TAI Logic Module的容量时,可以快速平滑地向V7 TAI Logic Module进行映射。对于较大型的SoC设计,依然可以使用K7 TAI Logic Module实现IP开发、模块级验证、仿真加速、全套SoC验证及部分软件的开发等。

S2C K7 TAI Logic Module采用了多项运用于旗舰V7 TAI Logic Module 上的S2C第五代技术:

• 432个I/O分布于4个专用I/O高速连接器,可通过图形界面运行实时软件进行电压调节
• 通过两个高速的差分I/O连接器实现16路的GTX收发器,运行速度可达10Gbps
• 超过60个Prototype Ready™ 接口与配件,快速实现设计原型系统
• 可选的多重FPGA配置方式:USB2.0 接口,JTAG和SD卡
• 通过SD卡可在1秒钟内完成对FPGA的配置
• 通过USB接口运行实时功能(同时支持Windows & Linux),实现对板级的便捷控制,包括自检测、时钟生成、设置I/O电压及读取硬件平台状态等
• 可通过堆叠和并排互连多个K7 TAI Logic Module的方式获取更高容量,以满足设计需求





K7 TAI Logic Module可运行通过预测试1GB DDR2或1GB DDR3内存子卡。S2C提供一个超大Prototype Ready™ IP库和配件,包括高速A/D和D/A、PCIe、千兆以太网、MIPI、 SATA、 ARM、 SRAM、DDR2/3、闪存、TV解码器/编码器、音频及DVI等,以进一步加速客户的快速FPGA原型系统的开发。另外,S2C还提供一套完善的原型创建与调试软件解决方案;DPI, C-API 以及 SCE-MI 协同建模。

供货

K7 TAI Logic Module将搭载XC7K325T-2FFG900C 或XC7K410T-2FFG900C FPGA进行发售,交货期大约为两到六周。K7 TAI Logic Module采用与其他TAI Logic Module系列的产品一样的I/O高速连接器,因此现有的用户可轻松升级或继续使用现有子卡或母板。

S2C将在6月3日周一到6月6日周三在德州奥斯汀举行的第50届设计自动化会议(DAC)上第1925展厅展示。

标签: S2C SoC 芯片搜索 IC搜索 国外IC采购 国外IC搜索 电子元器件搜索