详情页
首页>资料大全>企业资讯
自主品牌或是富士康的开胃菜,不是大餐
OFweek电子工程网    发表于   2013-05-29
  • OFweek电子工程网讯:从“跳跳门”开始,富士康就不断地进入我们的视野,很多次也都是负面的开始,“小社会”的富士康也是近年来移动电子市场快速发展的一种见证。不过,随着苹果移动产品出货量的滞涨,尤其是在iPhone4S之后,苹果的市场领导地位不断受到挑战,再加上对产品的苛刻要求和良品率的问题,作为苹果移动产品的代工企业富士康的业绩受到一定的波及也在所难免,而且富士康也觉得过分依赖单一品牌商对自己的发展很不利,一荣俱荣一损俱损的局面也迫使富士康寻找变局的机会。这恐怕也是郭台铭频频出动接触国内厂商的原因之一吧?

    此前市场也传出郭台铭和乐视走得很近,希望能够通过乐视盒子、超级电视等新兴发展机会获得更多的市场预期。近日,坊间也有传闻称,富士康正计划使业务多样化,包括开发并销售兼容iPhone和iPad等产品的 自主品牌 电子配件。富士康正在研究开展在线零售业务的可行性。相对于制造业务,零售业务将带来更高的利润率。今年季度,富士康营收同比下降19%,但净利润同比增长2.9%。巧合的是,该季度苹果公司的利润出现了10年来首次同比下降。

    无论富士康是否会尝试推出自主品牌的电子配件,对于这个庞然的代工大鳄来说,这都是小打小闹的一些补充,不会成为其依靠苹果等大型需求电子企业的突破口,或许对于富士康来说增加更多的代工企业产品,拉升本身的生产良品率,并增大话语权,获得相对更高的代工收益才是正道。如果富士康能有HTC的那种勇气,那么现在是不是机会?笔者对此也不是很看好。HTC早期也是通过代工起步,后来开始推出自主品牌,但那是在智能手机的起步阶段,有很大的市场空间可以腾挪,而且即使这样,HTC的境况也不是很好,因为在品牌的美誉度以及长久性方面,底蕴还是不够深厚,尤其是创新的能力和长期的技术积淀都是短板。

    富士康的转型几乎没有退路。在个别配件方面进行一些小打小闹的补充,进而给自己探求一种可以多元化发展的思路也仅仅是富士康的一厢情愿,因为这个市场蕴含的机会不大。而且很多方面富士康或许都竞争不过一些小型民营企业。当然如果能够和主流代工产品进行捆绑或许也是一种机会。当然,这还要看其代工产品的市场发展走势。

    富士康希望销售自主品牌配件,包括线缆、耳机和键盘等。这些配件将兼容iPhone和iPad等苹果公司产品。富士康也有可能销售自主品牌的电子产品和合作伙伴的产品。富士康正在研究开展在线零售业务的可行性。相对于制造业务,零售业务将带来更高的利润率。不过,对于富士康来说进入零售市场面临着渠道、物流等方面的制横,富士康会进入到电商市场吗?

    值得肯定的一点是,富士康已经意识到过分依赖苹果的弊端,因此也在有意减少对苹果的依赖度,比如智能电视机市场,超级电视市场,电视盒子等等都是富士康紧盯的潜在机会市场。而且,富士康已收购了夏普液晶面板工厂的股份。这或许也是未来转型或者多元化发展的一种潜在布局。

    作为一个庞然大物,发展的过程中面临着很多困惑也属正常,尤其是已经逐渐演变成一个帝国的富士康更是牵动了国内制造业市场的主动脉,富士康的任何变化对于国内投资市场,移动产品市场,电子制造市场都有很大的牵动性和前瞻性,对于国内制造商业来说也是值得关注的一个焦点。包括一些周边配件市场,包括原材料厂商的发展也都有很强的趋向性警示效应,至于移动产品的周边配件市场,笔者还是不认为富士康能有更多的机会,仅仅是一个小小的开胃菜罢了。

  • 标签: zizh 富士康 自主品牌 小批量芯片代购 ICKEY代购网 ICKEY IC代购 Ic采购