详情页
首页>资料大全>企业资讯
传三星GALAXY Note 3将加入光学防抖功能
OFweek电子工程网    发表于   2013-05-29
  • OFweek 电子工程 网, 三星 GALAXY Note 3 一直传闻众多,而这次则是有关摄像头方面的说法。根据韩国媒体etnews的报道,三星将准备为GALAXY Note 3配备更出色的摄像头,并会加入光学防抖(OIS)功能,以便获得更好的照片及视频效果。

    加入光学防抖功能

    根据韩国媒体的报道etnews的报道,三星将为GALAXY Note 3的内置摄像头加入光学防抖(OIS)功能,从而希望能够得到更好的照片及视频效果。此外,三星GALAXY Note 3的开发团队还一度考虑为该机摄像头加入三倍光学变焦功能,但由于会增加手机的厚度而选择了放弃。

    所谓的光学防抖(OIS)技术应用到手机上的主要原理是通过内置陀螺仪判断手机移动方向,并调整镜头内的浮动镜片来确保手的抖动不会影响拍摄效果。相比过去基于软件实现的类似防抖功能,光学防抖(OIS)技术能够处理镜头或是传感器水平运动而引起的影像模糊问题,所以在未来预计将会成为智能手机摄像头技术的发展潮流。

    市场竞争的需要

    而从此前网络上曝光的样张来看,三星GALAXY Note 3的摄像头规格似乎延续了GALAXY S4的配置,比如装载有1300万像素摄像头,拥有相同的f/2.2光圈镜头。不过,现在智能手机厂商已经更加重视对摄像头的宣传,比如HTC的UltraPixel摄像头和诺基亚的PureView技术等等,都成为了新机特别突出的卖点,所以三星GALAXY Note 3也需要改善摄像头的拍摄效果来体现自己的特色。

    此外,尽管为三星GALAXY Note 3内置摄像头配备光学防抖(OIS)技术的说法现在还没有得到完全的证实,但根据国外媒体的分析,如果在拥有1600万像素摄像头和支持10倍光学变焦功能的三星GALAXY S4 ZOOM上加入了光学防抖(OIS)功能,那么该功能则很有可能被三星移植到GALAXY Note 3之上使用。

    搭载Android4.3系统

    而根据的跑分测试显示,三星GALAXY Note 3还会搭载Android 4.3系统,但该版本的主要特色目前了解不多,据称只是在细节方面进行优化和改善。同时目前可以确认的是,新版本将加入对低能耗蓝牙规范的支持以及支持OpenGL ES 3.0规范和App数据同步。

    至于其他硬件配置方面,还传闻这款跨界旗舰配备的将是5.9英寸FHD全高清OLED触控屏,并且会采用钻石像素结构,以保证拥有更精细的显示效果。内置有1.6GHz主频的Exynos 5 Octa八核处理器,但据传图形处理芯片还将使用同样为八核心的Mali 450 GPU。

  • 标签: 三星 GALAXY Note 3 小批量芯片代购 ICKEY代购网 ICKEY IC代购 Ic采购