详情页
首页>资料大全>企业资讯
出国必备的便携式USB充电器上市 仅售59元【图】
OFweek电子工程网    发表于   2013-05-29
  • OFweek 电子工程 网,5月29日消息,Green House近日推出了两款十分小巧、便携的 USB 充电适配器:GH-AC-U1APW(白色)、GH-AC-U1SOK(黑色)。两款充电适配器规格完全一致,只是在颜色上有所区分(以下统称GH-AC-U1系列USB充电适配器)。

    GH-AC-U1系列USB充电适配器拥有一个标准的USB接口,通过不同种类的数据线连接,GH-AC-U1可以为手机、平板电脑、MP3等随身移动产品充电。

    GH-AC-U1系列USB充电适配器的插头可以折叠收纳起来,再加上这款产品采用了100V-240V宽电压设计,基本上可以在全球范围内的不同的国家和地区使用,所以我们平时不仅可以将其放在家中使用,还可以带着它出国旅行。

    GH-AC-U1系列USB充电适配器的售价十分公道,在日本市场的官方零售价格为980日元,换算成人民币的话大概是59元。

  • 标签: USB 充电器 Future代购 国外代购 国外采购 国内采购 国内代购