详情页
首页>资料大全>企业资讯
疑似魅族MX3主板曝光 或配三星八核处理器【图】
OFweek电子工程网    发表于   2013-05-29
  • OFweek 电子工程 网,尽管现在还不清楚 魅族 MX3会在何时发布,但日前在论坛上曝光的一张疑似MX3的PCB主板照片,还是吸引了不少眼球的关注。而根据消息人士的爆料,魅族MX3搭载的是 三星 5410八核 处理器 ,拥有分辨率为1920×1200像素的触控屏,并且还能够更换电池和支持存储卡扩展。

    疑似MX3主板曝光

    虽然现在还不能完全辨别这次曝光的魅族MX3主板的真伪,但经专业人士的测量,这块PCB主板为L布局,其宽度刚好是75mm,如果按照16:9比例的屏幕配置,那么手机屏幕尺寸可能会达到5.5英寸以上,这似乎也印证了J.Wong声称要制造“世界上好的大屏手机”的说法。

    不过,根据J.Wong在魅族论坛的说法:“我的手可接受72mm机身宽度(相对轻薄的情况下),理想是71mm。至于屏幕比例除去状态条和底栏Smartbar还有3:2就比较均衡。因此,这或许说明此次曝光的主板未必是终的设计方案,并且手机触控屏的尺寸可能也没有传说中那样巨大。

    Exynos 5410八核处理器

    同时根据消息人士的爆料称,魅族MX3将会采用三星Exynos 5410八核处理器,内置2GB内存,并且由于主板上还保留了存储卡座和电池卡座焊点,所以魅族MX3应该可以更换电池并支持存储卡扩展。此外,魅族M3的触控屏分辨率为1920×1200像素,还将支持NFC近距离无线通信的功能,而电池容量则会在2200-2400mAh左右。

    尽管以上说法尚未得到官方的证实,但业内人士根据主板的电路板进行分析称,如果这次曝光的真的是魅族MX3的主板的话,那么处理器可以确定为Exynos 5410,而支持NFC功能的概率大于50%,可以更换电池和存储卡扩展的概率大于80%,电池容量有90%可能在2200-2400毫安时之间。不过,该主板100%不支持LTE网络。

    搭载flyme 3.0系统

    而目前来自官方高层的信息至少可以确定的是,魅族MX3将会搭载flyme 3.0系统,其特色是可能基于Android4.2系统开发,并且Smartbar也会得到改进,能够更好地与第三方应用兼容,据称还支持在线音乐、内嵌式微博等功能。

    除此之外,J.Wong还再次强调了单手操作的重要性,并在论坛中表示:“时刻要用双手操作不是我想要的,大屏幕正是发挥Smartbar优势所在“。由此可见,未来的魅族MX3可能配备5.1英寸操控的可能性较大。

  • 标签: 魅族 三星 处理器 ICKEY代购网 ICKEY IC代购 Ic采购 元器件采购