详情页
首页>资料大全>企业资讯
超极本如何实现“逆袭”
OFweek电子工程网    发表于   2013-05-29
  • OFweek 电子工程 网,在移动互联网时代,智能手机和平板电脑几乎取代笔记本电脑成为消费者心中的智能终端选择。为维持现有的Wintel体系,作为 PC 产业生态链的主导者, 英特尔 在2011年提出“超极本”的概念,希望可以借此重新定义PC,从而在移动互联网时代夺回自己在个人智能终端领域的话语权。

    英特尔对超极本寄予厚望,在超极本概念推出时即为其成立了一个3亿美元的基金,用以改造整个产业链,以期赢得产业链上下游的支持。除此之外,英特尔更是在全球为超极本造势,在营销上下足了功夫。但是终的“成绩单”并没有像之前的营销手段那样给人惊喜——据IHS iSuppli的预期,超极本在去年的销量仅为1030万台,与全年PC的总预期销量3.487亿台相比,其份额可谓是微不足道。

    仔细梳理超极本这两年的发展历程,其市场占有率低主要有如下几点原因:

    一是硬件配置没有得到规范性实施。实际上,英特尔在早提出超极本概念的时候,设定了一些参考的规范。比如,需要配置SSD、续航时间超过5小时、产品厚度不超过18mn、重量不超过1.5kg等。但是在实际推进过程中,厂商因为各种原因并没有严格按照规范性指标实施,终市场上出现了很多“伪超极本”——续航时间不过关、采用了传统机械硬盘、产品厚度和重量与普通笔记本相比没有明显优势,这不但没有提升客户体验,还在一定程度上混淆了消费者对超极本的感性认知,从而导致其原本的理念大打折扣。

    二是消费门槛高。目前主流笔记本的价格在4000元左右,而血统纯正的超极本动辄8000、10000元的价格让很多消费者望而却步,即使一些伪超极本也普遍要比一般的笔记本价格高,这直接导致消费者没有将超极本作为终的选择。

    三是产品定位不明确。根据英特尔公司对超极本的定义,其既具有笔记本电脑性能强劲、功能全面的优势,又具有平板电脑响应速度快、简单易用的特点,终实现众多商务人士所需求的“Pad+PC”二合一的需求。目前,少数高端超极本可以达到这种性能的要求,但是过高的价格难以成为市场的宠儿。其他大量伪超极本的性能根本达不到商务人士的严苛要求,这让超极本的定位变得模糊。

    对此,笔者认为英特尔及各大PC厂商应统一认识,重塑超极本的形象和内容。

    首先,应对硬件配置和指标进行规范性操作,这样能够使超极本的性能得到保证。在此基础上各大PC厂商可以创新设计,比如各种“变形”超极本,以差异化的产品获得更多的市场份额。

    其次,软硬产业链各方应协同发展,耐心等待市场成熟。从硬件层面看,超极本涉及高能低耗的CPU、SSD、大尺寸触控面板、高储能电池等核心组件,目前这些组件均处于大规模量产化的前期阶段,这决定了高性能超极本的成本在今后一段时间内都不会太低。

    从软件层面看,首先作为首个主打触摸控制的 Windows 8 操作系统,其本身不够成熟,另外基于系统的触摸应用软件也还较少。因此,不管是软件还是硬件,产业链各方均需要协同发展,共同推进市场早日成熟。

    后,产品定位需进一步明确。与平板电脑的定位不同,超极本续航时间长、配置强劲、轻薄便携都更适合商务办公,而且很多专业软件只研发了Windows版本。因此,明确定位于商务应用的超极本将与平板电脑形成互补。

    不仅如此,随着Windows 8的发展、软件应用的丰富,超极本“Pad+PC”的强大潜力将被挖掘,其本身也将完成“逆袭”。

  • 标签: 超级本 英特尔 PC Windows 8 小批量芯片代购 ICKEY代购网 ICKEY IC代购 Ic采购