详情页
首页>资料大全>企业资讯
IBM研制出9nm晶体芯片+以碳元素为主要材质
华强电子网    发表于   2012-02-10

 

Intel透露今年预计推出的Ivy Bridge将采用全新22nm的3D硅晶体技术,并且在接下来将进展到14nm,乃至于之后于2016年间也预计推出采用11nm制程的 “Skymont”平台。而看起来IBM也将不甘落后,目前官方宣布已经发展低于10nm以下的9nm制程电晶体技术,并以碳元素为主要材质。

 

根据IBM近期所发布消息透露,研究人员在近年来发现相较于硅元素,碳元素所制成的电晶体管将具有更好的导电系数,同时还能一举突破硅元素本身在物理上的极限,IBM在近期则是成功制作出以碳元素为主的碳晶体管,并且让制程技术一举突破10nm的障碍,进而进展到更小的9nm制程,同时还能维持一定的 控制稳定性,并且可提供更好的电功耗表现,亦即透过相同的电力即可对应更好得效能表现,对于装置长时间运作也有相当助益。

 

不过,虽然公开旗下技术已经正式突破9nm制程,目前似乎还不会看见IBM将此向技术落实在旗下产品制作,毕竟现阶段仍处于需要调整、稳定的状态,或许之后将会相关技术应用的硬件产品问世,今后可能主要用于企业级处理器中。

 

标签: IBM 晶体芯片 Mouser代购 小批量芯片 小批量芯片代购 ICKEY IC代购

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续