详情页
首页>资料大全>企业资讯
封装:整合浪潮起+产业链完善中
华强电子网    发表于   2012-02-13

企业的一拥而上,LED行业供给过剩、产品价格下跌、毛利率下滑、整体增速放缓的问题日益凸显。在行业处于调整期的时候,有规模、有资金实力的龙头企业开始进行全产业链整合,提升自身竞争力。

曾几何时,中国台湾封装产量占据着世界60%以上的产量。然而,随着近些年中国大陆LED封装企业竞争优势的日益显现,中国大陆逐渐成为了世界LED封装中心。目前国内LED封装中心主要分布在珠三角、长三角和福建等地区。珠三角地区的LED封装企业数量超过了全国的三分之二,约占全国LED封装企业总量的68%。

虽从产能上看,大陆封装企业仍与台湾企业有着较大差距,但大陆封装企业的份额在不断上升。在国际LED封装企业营收呈下降趋势的同时,国内封装企业的营收却保持着20%~30%的增长。

在过去的一年里,芯片价格的下跌为LED中下游产业链节省了成本,但不少LED封装企业在此之前即展开了内部产业链的整合。完善产业链,打通上、中、下游,企业不但建立了渠道,而且使整个产业链的利润化,同时,内部的整合还将为日后开展外部并购奠定基础。

2009年,国星光电与美国LED龙头企业旭明光电共同组建了旭瑞光电,又于2010年与其他股东一起设立了佛山国星半导体技术公司,这些都是为了在大功率LED外延芯片方面有所斩获。鸿利光电自2008年开始小批量生产汽车信号及照明产品。另外,雷曼光电也完成了从LED器件封装到高端LED显示屏及LED照明节能产品完整产业链的跨越。

国星光电董秘党建忠告诉记者:“每年的10月~12月是家电销售的旺季,而去年却遭遇了‘旺季不旺’。”给家电行业供给LED显示模块的国星光电对此感觉十分明显,公司产品毛利率已从2010年的32%降至2011年的20%左右。他认为,2011年,还有许多LED封装企业拼死苦撑,但2012年进入到阶段性过剩阶段,将会洗牌淘汰掉一些企业。

标签: LED led 封装 芯片 Mouser代购 小批量芯片 小批量芯片代购 ICKEY IC代购

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续