详情页
首页>资料大全>企业资讯
东芝开始任务关键型1.6TB大容量企业级SSD的样品交付
21ic    发表于   2013-06-05

21ic讯 东芝公司(Toshiba Corporation)(TOKYO:6502)日前宣布将于7月开始交付其企业级SSD (eSSD)“PX02SM”系列的样品,其中包括“PX02SMB160”,其容量为1.6TB,为市面上级别的[1]存储容量。

PX02SM系列针对的是需要级别eSSD性能的应用,是东芝首款采用企业级多阶存储单元(eMLC)NAND技术打造的eSSD,其容量分为200、400、800GB[2]和1.6TB[2],也是东芝首款采用双端口12Gb/sec SAS接口的产品,其外形与业界标准的2.5英寸HDD相当。凭借900MB/s的连续读取速度和120kIOPS [3]的随机读取速度,PX02SM SSD系列可拓展高端服务器和分层高端存储系统的数据传输容量。

PX02SM系列采用了东芝独创的QSBC[4]纠错技术,该技术包含多个纠错电路,可为不同等级的错误选择有效的纠错操作。

旗舰的1.6TB型号将于6月4-8日在台北国际电脑展(COMPUTEX)举办期间展出,展位设在T101C号的Marvell套房(位于台北国际会议中心一楼)。

标签: 国外IC搜索 电子元器件搜索 电子元器件采购 Digkey搜索 Mouser搜索

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续