详情页
首页>资料大全>企业资讯
ARM Cortex-A12架构解读:支持与A7混搭 性能提升40%
21ic    发表于   2013-06-06

6月3日下午消息, ARM 计划推出全新Cortex-A12架构,Cortex-A12相比此前的A9性能提升40%,其终端产品定价于200美元档位。

目前Cortex-A9和Cortex-A15之间并没有过度产品,于是也有部分厂商在独自寻找某种平衡,如高通推出的Krait架构,介于A9与A15之间,按照高通官方的说法,其Krait架构接近于A15。

ARM各价位段解决方案

此次ARM推出A12架构,性能相比A9提升40%,并且支持ARM的big.LITTLE,可以与功耗更小的A7架构搭配,如此可在正常工作下采用A7架构处理器保证续航,而在处理复杂运算启用A12架构保证流畅性。目前市售的所谓八核版三星Galaxy S4中正式采用的此种方式,Exynos 5410便是采用四核A7+四核A15的大小组合。

同时,ARM也在今天推出全新的Mali-T622图形处理芯片以及Mali-V500编解码器。前者支持OpenGL ES 3.0标准,可以提供更好的续航水平,其性能也如A12一样定位中端。Mali-V500则可播放4K视频,120帧,ARM希望其内容保护特性可以帮助设备制造商获得流媒体视频的许可。

虽然A12 CPU以及T622 GPU都定位中端市场,不过ARM相信这个平台会在智能移动市场引起波澜。ARM称,A12架构将于2014年至2015年早期面世,目前产品售价200美元档位。

标签: ARM Cortex-A12架构解 A7混搭 ICkey芯片代购网 ICkey芯片交易网 小批量现货代购 大联大采购 大联大代购

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续