详情页
首页>资料大全>企业资讯
三星出售MCU部门 盛群获益
21ic    发表于   2013-06-06

韩国 三星 电子(Samsung)近日宣布,将旗下微控制器(MCU)部门出售给美国一家类比芯片厂盛通电子(Ixys),并在中国大陆家电市场陆续停产, 盛群 近期已陆续接获大陆客户转单需求,另一家提供小家电用MCU的松翰,后续也可望受惠。

三星上周在半导体界就盛传要退出 MCU部门 ,这个部门隶属三星逻辑系统事业单位(LSI ),其MCU主要以低阶4位元至8位元为主。

由于MCU对三星营收、获利贡献度越来越低,三星昨天宣布将该部门卖给美国Ixys,这家公司主要为类比芯片设计,也在德国有自己的晶圆厂,收购后,Ixys将全部接收三星MCU产品。

值得注意的是,三星过去在MCU的布局,主要以大陆家电市场为主,如电磁炉、电锅、冰箱等,这块领域正好与国内的盛群直接交锋,随着三星的退出,对盛群后续营运将是利多。

盛群表示,三星淡出MCU市场,显示年台系厂商卡位大陆已对三星造成影响,但三星MCU出售给盛通电子,公司仍将关察Ixys未来的动态。

据了解,早在几个月前,三星就对大陆家电客户通知将把旗下几颗8位元MCU进行停产,包括大陆业者与盛群在内,都陆续接获客户询问,有无与三星产品兼容(Pin to Pin)的解决方案可以替代。

法人表示,盛群因为提供Flash为主的微控制器解决方案,与三星制程一致,未来可望吸收三星退出后的订单。

标签: 三星 MCU部门 盛群 元器件芯片代购网 芯片采购网 元器件搜索平台 ICkey芯片代购网 ICkey芯片交易网

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续