详情页
首页>资料大全>企业资讯
爱立信:预计2018年前移动视频流量将年增长60%
凤凰科技    发表于   2013-06-08

 爱立信日前发布了版的《流量与市场数据报告》。该报告预计,移动数据流量在未来几年将持续增长,2018年底较目前将增长12倍多。其中,移动视频将成为移动流量增长的驱动力,预计在2018年底前将保持每年60%的增速。

爱立信高级副总裁兼战略部主管Douglas Gilstrap表示:“到2018年,LTE服务将覆盖全球60%左右的人口。我们预计,全球LTE用户数将在2017年超过10亿,其增长的主要动力来自更强大的设备以及对视频等数据密集型服务的需求。”

据该报告数据显示,2013年一季度移动数据流量较去年一季度同比增长一倍。预计2013年移动数据总流量成倍增长的趋势有望继续,并在未来几年保持高增长率。受移动视频的推动,该报告预计移动数据流量将以50%的复合年增长率增长(2012-2018),到2018年底,数据流量将比目前增长12倍多。

在移动终端设备方面,2013年智能手机销量占手机总销量的一半左右,去年同期数字为40%。一季度全球手机用户数较去年同期增长8%,净增1.3亿。其中,中国新增约3000万户,占净增用户的25%左右,手机普及率达到了84%。

2010-2018全球移动流量:语音和数据

移动数据总流量的终端占比方面,由于智能手机用户数的激增,未来几年,智能手机的流量占比将达到一半,其它的移动设备包括平板电脑,移动路由器和移动PC。单用户产生流量方面,智能手机用户将由2012年底的每月产生450MB流量,在2018年提升至每月产生2GB流量。另外,移动流量在包含固网在内的网络总流量占比将由2012年的4%,提升至2018年的9%。

按应用划分的移动数据流量占比

移动数据流量增长快的领域是视频。LTE等技术发展带来的移动提速、流媒体视频内容的增加都有效推动了视频使用率的增长。此外,移动终端设备分辨率的提高、对高清视频的支持也推动了流量增长。

在分应用类型流量占比方面,视频将占据移动流量的份额,并有望在2018年底前保持每年60%的增速,届时,视频将占据全部移动流量的一半份额。在某些网络中,但用户月均视频消费量将高达2.6GB。

尽管视频将成为移动数据流量的大头,但在网络使用时长和信令占用方面,社交网络和即时通信应用远远高于视频。对于未来是否还会出现“通讯APP占用大量信令导致网络负载过重”的问题,爱立信中国首席市场官常刚表示,这是整个产业链的共同面对的问题,只要注意到该问题,设备商、运营商和APP厂商就能共同协作解决该问题。

此外,该报告还提出了测量网络质量的“应用覆盖”概念。该概念将以往“能打通电话”即为网络覆盖的概念,升级为能否流畅的使用某类应用为覆盖指标。如某地区范围的移动网络能够达到10Mbps,能够流畅运行视频类应用,即可定义为视频应用覆盖区域。

标签: IC代购 Ic采购 元器件采购 元器件采购平台 搜索平台