详情页
首页>资料大全>企业资讯
由中移动100G集采看格局:产业链走向聚合
   发表于   2013-06-13

  导读:目前,国内三大运营商在100G的现网集采方面都已经加快步伐。其中,中国移动已经先人一步完成了100G的首次设备集采,而中国移动在该项目上的表现也是颇为谨慎,从2012年初就先后启动了三轮不同要求的严格测试。

  随着2012年100G网络在欧美地区的广泛部署,全球正式迎来了100G的商用元年;与此同时,国内三大运营商也相继开启100G现网集采,将全球100G市场焦点开始向国内转移;尤其是伴随着中国移动规模庞大的100G OTN集采项目的落地,中国移动不仅成为首家建设100G网络的中国运营商,也将建成全球的100G干线网络,本次集采也被视为中国100G市场的“风向标”式的项目。

  可以预见,国内100G的大局随着三大运营商紧锣密鼓式的部署正在进入高潮期,这也将100G商用提到了更高的层次,并正式开启了100G市场未来的“黄金十年”。

  但与此同时,这也对100G系统设备厂商提出了更大挑战:虽然从100G实验室测试研究到现网试点,各厂商设备均可满足现网部署的系列指标,具备商用能力;可是,一旦转入现网集采和规模商用后,就对各系统设备商的设备商用能力再次提出了更高诉求,100G市场的竞争也将不断加剧。

  移动集采:三轮测试打造国内100G“风向标项目”

  目前,国内三大运营商在100G的现网集采方面都已经加快步伐。其中,中国移动已经先人一步完成了100G的首次设备集采,而中国移动在该项目上的表现也是颇为谨慎,从2012年初就先后启动了三轮不同要求的严格测试。

  2012年3月,中国移动启动了100G的实验室测试,测试内容包括各厂商软硬判决技术、OTN交叉调度技术等设备整体功能;为充分验证技术性能和设备成熟度,2012年6月到9月,中国移动又组织了100G的现网测试,选择现网杭州至福州国干线路,全长1014公里,这是中国移动省际骨干传送网中复杂的网络之一;2012年9月到11月,中国移动再次组织了后阶段的ASON和网管测试。

  三轮测试完成后,中国移动于2012年10月中旬向华为、上海贝尔、烽火通信、诺西等厂商下发了100G集采标书。标书要求,100G网络必须是OTN方案,线路侧既有长距软判决的应用场景,又有短距硬判决的应用场景,而客户侧接入业务90%以上是10G,100G占据比例非常小。业内人士指出,只有软硬判决兼有的技术方案才能精准适配中国移动长、短距的网络要求,而在全球拥有较多的100G成熟商用部署案例及经验的厂商将在竞标中占据优势。

  中标结果:厂商份额差距较大

  2013年4月,中国移动终于公布了“2013年OTN设备集中采购中标结果”,其中,华为中标了含金量的两条100G OTN国干网(ITMC国际局互联网络和省际东部国干网络);省内40G/100G OTN新建部分由华为、上海贝尔中标,此标段的中标厂家也将获得省内100G建设的绿卡。烽火通信中标了两条10G OTN国干网(省际西部国干网络和省际东北部国干网络);省内10G OTN新建部分则由上海贝尔、烽火通信和中兴通讯中标。

标签: 国外代购 国外采购 国内采购 国内代购 元器件搜索

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续