北京时间2月18日消息,据国外媒体报道,市场研究公司Bernstein Research今天发表报告称,配置ARM芯片的Windows笔记本的价格平均将比配置英特尔x86架构芯片的笔记本低10%。
Bernstein Research称,配置ARM芯片的Windows PC将“极大地改变当前Wintel生态系统的平衡。如果ARM能保持这样的价格优势,在500美元以下的家用PC市场上,其份额可以达到60%”。
Bernstein Research的分析师认为,Metro风格的应用有良好的开发支持,但这对Windows 8平板电脑帮助不大。在价格方面,Windows 8平板电脑与苹果iPad和谷歌Android平板电脑相比没有竞争力。与Android平板电脑相比,Windows 8平板电脑在价格方面不占优势,主要原因是Windows 8对硬件要求高,以及软件成本高。
相关阅读
·
台媒:半导体产业将迎来这个大商机...
2019-11-05
·
究竟是什么,让新品研发时间缩短一...
2019-11-05
·
MAX232cse芯片介绍
2019-10-22
·
高端数模转换芯片多少钱...
2019-10-17
·
国内电容器生产厂家排名...
2019-10-15
·
贴片排阻有方向及正负极吗...
2019-06-13
·
云汉芯城网站服务规则修订通知...
2019-05-23
·
耐磨热电阻基础知识解析...
2019-04-18
·
表面电阻率基础知识
2019-04-11
·
取样电阻有什么用
2019-04-11
·
什么是标准电阻
2019-04-10
·
铠装热电阻知识解析
2019-04-10
·
铜线电阻率信息大全
2019-04-09
·
方块电阻知识解析
2019-04-08
·
金属电阻率知识解析
2019-04-08
·
绝缘电阻测试仪有哪几种...
2019-04-04
·
色环电阻识别及精度
2019-04-04