Renesas推LTE三模集成芯片
CBSi·ZOL讯,现在的移动互联发展很清楚地告诉我们,LTE就是下一代移动智能手机和平板电脑的无线连接技术,但到目前为止,支持集成LTE的SoC(System on a Chip,即系统级芯片)还很匮乏。但显然Renesas电子找到了一个很好的切入点,来加入到这场激烈市场竞争中。
Renesas推LTE三模集成芯片
平心而论,Renesas的产品继承了NEC的移动SoC设计理念,但其中的大多数只是在日本市场很受欢迎,日本以外的反响平平,因此对现在推出的LTE三模集成芯片,给予相当的厚望。
Renesas的LTE三模集成芯片
该芯片现在已开始应用于商业化智能手机平台MP5232上,因此MP5232也是集成LTE的三模集成平台。
虽然它在市场上缺少一个响亮的名号,但MP5232是Renesas的首款集成LTE的三模集成平台。光凭此点,它的销售前景还是有相当大的扩展空间。
如果你并不熟悉移动数据连接的术语——三重模式(三模),在这款产品里,三模包含有LTE的第4类(下载高达150Mbps和上传50Mbps),DC-HSPA+(下载高达42Mbps)和之前的EDGE模式。
三模LTE智能手机平台MP5232配置
除了快速地连接,我们看到MP5232可提供1.5GHz的ARM Cortex-A9双核计算能力,非指定的PowerVR SGX图形内核,如果可能采用SGX545内核,表现将会更好。
三模LTE智能手机平台MP5232的配置图
其他集成的特性,包括支持高达200万像素的相机传感器、全高清视频编码和解码、音频子系统、1个传感器控制框架和为智能手机或平板准备的几乎所有的键位。
MP5232当然支持Wi-Fi、蓝牙、GPS和FM收音机,同时还支持NFC技术、HDMI和一些其他的功能。然而,令这个芯片平台引人注目的不是它功能丰富的配置,而是Renesas所瞄准的150-300美金(约在945元-1890元人民币之间)的设备空间市场。按照Renesas的说法,竞争为激烈的LTE设备售价可能将超过600美元(约合3780元人民币)。
目前还不清楚Renesas是否对MP5232进行了量产,但该公司似乎在开发一款与其拥有类似功能集的四核SoC,虽然这个尚未命名的芯片针对的是更高端的智能设备。
Renesas将在这个月底的世界移动通信大会(MWC)上演示它的新移动解决方案,到时我们希望可以发现更多的相关消息。