以55吋Full HD的AMOLED电视面板(采Oxide白光OLED技术)来说,2013年季成本仍高达2454美元,主要系因为生产良率偏低。随着厂商量率提升、改善,预期接下来两年内,大尺寸AMOLED电视面板的成本将会大幅下降,但还是会远高于TFT-LCD液晶电视面板。
目前AMOLED电视面板制造良率偏低,NPD DisplaySearch说明,主要系因为制程技术还不够成熟。包括材料、折旧、人员费用,以及其它成本因素都影响到良率和成本。因此,AMOLED TV能否与LCD TV竞争,首要关键在于改善良率与成本。
根据NPD DisplaySearch估计,从2013年季到2014年季,55吋AMOLED电视面板的制造成本可望下降36%,但面板成本可能仍是同尺寸TFT-LCD液晶面板近5倍。
如果是32吋AMOLED电视面板,其成本可能只有32吋LCD电视面板的2倍。然而,32吋机种是成本敏感的市场,因此,即便价差有限,AMOLED电视面板在32吋机种市场还是没有竞争力。