详情页
首页>资料大全>企业资讯
审视“棱镜门事件”背后的扮演者,思科![图]
OFweek电子工程网    发表于   2013-06-17
  • OFweek 电子工程 网,日前,美国中央情报局(CIA)前秘密特工爱德华·斯诺登(Edward Snowden)披露了美国国家安全局(NSA)的“棱镜”(PRISM)监视项目和Verizon元数据收集项目,并指称美国美国的黑客部队已经高度渗透到中国的 网络 内部。

    6月10日,美国《外交政策》杂志披露在美国国家安全局(NSA)内部,隐藏着一个秘密的对华黑客小组,名叫“获取特定情报行动办公室”(Office of Tailored Access Operations)。大约15年前,该部门就已经成功渗透进中国的电脑和 电信 系统,获取了一些有关中国内部动向的、可靠的情报。

    15年前。请注意这个时间点,即1998年,当时 思科 CEO约翰·钱伯斯首次访华,我还专门到清华大学聆听过他的主题演讲。那时候我正学习广域网,接触过3com路由器,但尚不知思科为何物,凭兴趣听了一耳朵。不久后,思科大举进入中国。不过,值得注意的是,早在1997年 中国国家金融数据通信骨干网采用Cisco StrataCom IGX交换机。NSA黑客小组获知的中国情报,莫非是源于此间?(仅仅猜测)

    思科对于中国互联网基础建设而言,扮演什么角色?

    可以说,思科公司是看着中国网络长大的。思科积极参与了中国几乎所有大型网络项目的建设,这些项目既包括163网、169网、中国金融骨干网、中国教育科研网以及海关、邮政等系统网络的建设,也包括中国电信、中国联通和吉通公司等电信运营商的网络基础建设,其产品在我国骨干网络的核心节点上占据着垄断地位——从过去一直垄断到现在。

    其实,黑客之所以具有入侵各国的网络超能力,在很大程度上仰赖于美国数通产品所设置的侦听功能。天马来行空在《全球顶级网管:美国“合法”监听互联网》一文中分析过美帝在网络情报搜集和监听等间谍活动方面,建立了庞大而完备的体系。美国法律要求电信运营商必须提供监听服务,美国境内的通信设备生产商、通信服务提供商,均具备从事网络监听和间谍活动的义务和动机。这意味着,任何一台用于通信的设备,只要打上了“Made in USA”的标签,就意味着需要接受上述法令的要求。

    思科公司是美国也是全球的路由器、骨干网络设备制造商,在行业中处于地位,自然也是奉公守法的美国模范企业。

  • 标签: 棱镜门 思科 电信 网络 ICKEY IC代购 Ic采购 元器件采购 元器件采购平台

    相关阅读

    ·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

    ·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

    ·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

    ·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

    ·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

    ·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

    ·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

    ·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

    ·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

    ·   取样电阻有什么用 2019-04-11

    ·   什么是标准电阻 2019-04-10

    ·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

    ·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

    ·   方块电阻知识解析 2019-04-08

    ·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

    ·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

    ·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

    不同意
    同意并继续