详情页
首页>资料大全>企业资讯
5G WiFi/芯片厂 明年成长更可观
经济日报    发表于   2013-06-18
    传输速度更快的第5代无线区域网络(Wi-Fi)标准802.11ac市场逐步成形,吸引芯片厂联发科(2454)、瑞昱(2379)展开布局。但厂商认为,今年还在11ac市场起步阶段,渗透率仍不会高,明年成长幅度应会较明显。

瑞昱副总陈进兴早于今年初的法说会上宣布,该公司成为全球除博通(Broadcom)以外,出货11ac芯片的供应商,估计下半年11ac取代11n的趋势将愈来愈明显。

手机芯片厂联发科则在台北国际计算机展期间宣布,推出新一代11ac无线网络芯片,并获得网通大厂友讯(2332)采用,预计第3季全系列产品将导入量产。

联发科表示,新推出的11ac无线网络芯片整合包括:无线射频、基频、功率放大器及其它无线射频前端相关元件,不仅联机速度更快,网络覆盖范围更广,同时可降低成本。

联发科新推出的11ac无线网络芯片系列产品,包括支持PCIe 2.0的「MT7612E」(指芯片代号)和支持USB3.0的「MT7612U」。

芯片厂表示,11ac因为速度更快、还有更广的覆盖范围,未来潜力佳,只是目前与前一代产品11n的价杀差仍大,少则二至三倍,多则五、六倍,因此还需要一段时间拉高渗透率。

芯片厂认为,今年仍是11ac起步阶段,渗透率还不会太高,下半年应不会超过一成;但明年应会开始在网通、手机、平板、PC等各种应用领域扩散,出货量和营收贡献度会更显著。

标签: ICKEY代购网 ICKEY IC代购 Ic采购 元器件采购

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续