大陆面板
厂的近年崛起,反映在产能的扩展、出货的增加、以及技术的提升。DisplaySearch指出,大陆面板厂在液晶电视面板出货目标仍相当积极,华星、京东方、中电熊猫3家面板厂今年合计出货量将达4,230万片,年成长率高达63.9%。2015年大陆8代厂将达8座,大陆面板产能市占将倍增至23%。
大陆面板厂去年面板量产实力拉升,今年出货目标更为积极。DisplaySearch统计,今年华星电视面板出货将超过2000万片、较去年成长86%;而京东方也要拚54%成长,出货目标1,800万片,至于中电熊猫今年出货预估360万片。
除了既有的产线放量,大陆面板厂产能扩展也在加速,计划在大陆增建更多的8代厂,目标是提供给大陆的内需市场,预计到2015年将有8座8代厂量产。2012年第4季大陆的面板产能全球市占为12%,DisplaySearch预测,到了2015年第4季将达23%,虽然尚未超越台湾与韩国,但将对全球的面板业造成巨大影响。
从投资计划来看,京东方目前在北京的B4厂已量产并规划完成第3期的机台安装。自2014年第1季开始,京东方会加速新的合肥8代厂。合肥新厂将同时有非晶矽和Oxide TFT 两种技术,也就是说,京东方将有Oxide背板用以为AMOLED电视面板铺路。此外,京东方还计划在北京增建两座8代厂,瞄准Oxide和AMOLED;在重庆的8代厂则是混和了非晶矽和Oxide 的产能;该厂计划从2015年第2季开始量产。
中电熊猫已决定在南京建立一个新的第8代面板厂,该工厂将从2015年第1季量产。
相关阅读
·
台媒:半导体产业将迎来这个大商机...
2019-11-05
·
究竟是什么,让新品研发时间缩短一...
2019-11-05
·
MAX232cse芯片介绍
2019-10-22
·
高端数模转换芯片多少钱...
2019-10-17
·
国内电容器生产厂家排名...
2019-10-15
·
贴片排阻有方向及正负极吗...
2019-06-13
·
云汉芯城网站服务规则修订通知...
2019-05-23
·
耐磨热电阻基础知识解析...
2019-04-18
·
表面电阻率基础知识
2019-04-11
·
取样电阻有什么用
2019-04-11
·
什么是标准电阻
2019-04-10
·
铠装热电阻知识解析
2019-04-10
·
铜线电阻率信息大全
2019-04-09
·
方块电阻知识解析
2019-04-08
·
金属电阻率知识解析
2019-04-08
·
绝缘电阻测试仪有哪几种...
2019-04-04
·
色环电阻识别及精度
2019-04-04