详情页
首页>资料大全>企业资讯
可通过太阳能充电的手机屏幕在法国问世
科技日报    发表于   2013-06-18

 法国新能源集团SunPartner近在美国硅谷展示了产品——低成本透明面板。该产品可以收集太阳能为手机及其他移动设备充电,延长电池使用时间约20%。目前,该平板正在通过一些厂家的测试。

新能源集团SunPartner位于法国普罗旺斯的艾克斯,成立于2008年,其中一个主要业务是光伏表面。该公司表示,与传统太阳能电池不同的是,该太阳能充电技术是通过屏幕正面充电,可收集太阳能,并将电力输送给手机。集成该技术的模型有望2014年进入市场。

该太阳能电池模块安装在触摸屏上或者其下的位置,有300微米厚。美国电气与电子工程师协会(IEEE)的频谱分析报告称,该电池模块使用标准的薄膜太阳能电池的条纹交替着透明薄膜,然后添加了一层微小的透镜可使不透明的条纹消失,并且让太阳射线集中,在屏幕上形成并传播图像。

很多厂商对该产品表示出兴趣,显然,这是一种可以将电子产品的表面变换成可利用太阳能产品的积极解决方案。

标签: Digikey代购 小批量芯片 芯片代购 小批量芯片代购 ICKEY代购网

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续