详情页
首页>资料大全>企业资讯
LG电子今年第四季度将量产柔性显示屏
新浪    发表于   2013-06-21

LG今年第四季度将量产柔性显示屏

  据英文版《韩国时报》(Korea Times)报道,为进一步巩固显示屏市场的地位,LG Display将从今年第四季度起,批量生产新版智能手机柔性显示屏,提供给主要客户。

  LG研究员及技术人员称,此次生产柔性显示屏,目的在于满足创新型解决方案的增长需求。LG新闻发言人弗兰克•李(Frank Lee)表示,公司正努力满足市场对先进显示屏快速增长的需求。李强调,新型显示屏的特性是可折叠且不易碎,该产品将成为显示屏技术的一大创新。

  LG表示,公司正在投资移动设备柔性显示屏和高科技面板,即支持高清(UHD)显示的OLED面板。LG在一份声明中表示:“我们已经完成了款柔性显示屏的开发,从今年第四季度起,将开始批量生产。”

  该公司位于韩国坡州的显示屏制造厂E2生产线将负责生产柔性显示屏。LG表示,OLED柔性显示屏将采用4.5代玻璃切割技术,生产线的月产能为12000片。

  LG董事长具本茂(Koo Bon-moo)希望通过推出的产品来复兴企业。因此,作为LG Display大股东的LG电子将于今年晚些时候推出首款柔性显示屏智能手机。

  LG预测,柔性显示屏或将成为移动设备潮流,因而该公司或许也会考虑向各大移动设备制造商出售柔性显示屏。

  据报道,LG的竞争对手三星显示屏(Samsung Display)也在开发类似产品。目前三星显示屏正在测试柔性显示屏产品,提高产品质量。由于制造问题,即将发布的Galaxy Note 3短期内应该不会配置柔性显示屏。

  韩国友利投资证券公司(Woori Investment Securities)分析师Kim Yang-jae认为:“手机制造商越来越追求鲜艳的图像、优美的造型以及轻薄的显示屏,而柔性显示屏则迎合了这样的需求。LG Display这一产品有望帮助其抢占更大的市场份额。”Kim表示,LG转战柔性显示屏的策略可以打破行业常规,使该公司赚取稳定的利润。

  事实上,柔性显示屏只是LG投资不同业务,抢占OLED全球市场份额的其中一步。LG是首家批量生产OLED显示屏和可折叠OLED屏幕的公司,同时,该公司还在开发支持高清显示的OLED电视。

  LG OLED技术战略部经理Lim Joo-soo表示,为保持竞争力,LG正努力削减成本、降低功耗以及改进画质。Lim Joo-soo称:“LG Display正在开发高清OLED电视屏幕。为提升亮度,我们计划以‘顶部发光’技术替代现有的现有的‘底部发光’技术。此外,公司还将开发新型材料,延长OLED显示屏的使用寿命。”

  未来几年内,OLED电视将成为主流产品,LG计划将电视屏幕尺寸扩大到65英寸和77英寸。LG表示,以上两款OLED显示屏将由坡州工厂的M1试验生产线负责生产。

标签: LED显示屏 搜索平台 采购平台 Avnet采购 Avnet代购 安富利采购

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续