详情页
首页>资料大全>企业资讯
55寸OLED面板成本贵7倍 电视贵16倍
家电网    发表于   2013-06-21
    根据一份市场调查数据显示,当前55寸OLED电视面板的成本价格较同级别的普通TV面板价格高出约7倍。

    自2013年美国CES发布以来,LG、三星品牌55寸OLED电视产品陆续投放市场,不过价格高达1万美元,这比现在市场上的中低端55寸液晶电视的价格高出了8-10倍,消费市场于少数的高阶富裕消费群体。

    LG在2013年年初的CES 2013上曾展示首款55寸可弯曲OLED电视(EA9800),售价约为1500万韩元(约合人民币81968元)

    目前国内55寸级别的液晶电视价格方面,康佳55寸康佳LED55F3550F售价仅4888元,创维、TCL等国产品牌55寸电视产品中端价格多在5000-7000元区间,LG业已上市的OLED55寸电视价格是康佳55寸普通电视的16倍,即使是三星约18000元级别55寸产品,价格差亦达4倍。

    从索尼松下以及夏普等日企方面的OLED电视预估上市日程表看,大尺寸OLED电视在全球范围内形成合理的价差至少需要等到2016年。

    Panasonic数字产品事业的常务宫部义幸6月4日表示,计划于2015年度结束前(2016年3月底前)推出OLED电视产品。

    Panasonic目前正与Sony携手研发使用于电视/大尺寸显示器的次世代OLED面板,目标为在2013年内确立次世代OLED面板的量产技术。

    除Panasonic之外,Sony目前也正和台湾友达携手研发OLED面板。

    而处于经营重组之中的夏普公司已基本决定到2015年度末确立OLED面板的量产技术,然后决定是否将其商品化,包括委托台湾等地的面板企业进行生产。

    由于夏普财务状况堪忧,资金不足,需要尽量避免再次如此前的液晶面板第10世代线一样进行大规模设备投资。

    如果夏普放弃商品化,公司将考虑出售量产技术或通过授权使用委托生产的办法获得收入。

    来自韩国方面的消息,三星显示器部门在2月份的时候曾经提出计划建造六代半(1500x1800mm) LEPS AMOLED 工厂,这个计划据称已经得以提前落实。

    消息称,该厂将会在今年年末开建,届时的月度产能将会达到两万~四万片基片。

    三星在这个项目上的投资达到了 15 亿美元,将在第三季度下设备订单,生产出来的面板将用于 OLED 电视机和移动设备,这其中包括了手机、平板电脑以及笔记本电脑。

    由于AMOLED供应将日渐趋紧,三星亟需比目前5.5代(1300x1500mm)生产线更大的产能。

    中国大陆面板厂方面,华星光电、京东方、中电熊猫3家面板厂今年合计出货量将达4230万片,年成长率高达63.9%。

    到2015年,中国大陆液晶面板8代线工厂厂将至少达到8座,大陆面板产能市占将倍增至23%。

    据悉,今年华星光电电视面板出货将超过2000万片,较去年成长86%;而京东方也将力拼54%的成长,出货目标1800万片,至于中电熊猫今年出货预估为360万片。

    不过,目前国内电视面板厂出货尺寸仍以32寸等中等偏小尺寸为突破口。在大尺寸电视面板、4K面板方面依然有赖台湾面板厂和韩厂,大尺寸OLED电视面板量产则更为遥远。

    按照今年5月底京东方高级副总裁、董秘冯莉琼透露的消息,目前京东方拥独立团队对柔性显示屏进行研发。

    京东方2012年年报显示,公司成功点亮首款融合了氧化物TFT 技术和喷墨打印技术的17"AM-OLED显示屏,其在鄂尔多斯5.5代AM-OLED项目工程已建设完成。

    但是,该AMOLED项目将主打手机产品,而不是电视面板方向。

标签: LED显示屏 小批量现货代购 大联大采购 大联大代购 Element14采购 Element14代购

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续