高通新增的骁龙200处理器采用28纳米制程工艺制造,集成对中国和其他新兴市场非常重要的关键调制解调器技术,包括支持HSPA+(数据传输速率达21Mbps)和TD-SCDMA。全新骁龙200系列处理器(8x10和8x12)及相应的参考设计(QRD)版本预期将于今年晚些时候面市,旨在为大众市场智能手机带来更强大的性能、图形丰富的游戏体验和先进的多媒体功能。
美国高通技术公司产品管理高级副总裁Jeff Lorbeck表示:“通过扩展骁龙200系列,美国高通技术公司继续增强面向入门级智能手机和平板电脑的双核和四核处理器产品组合,从而将关键的处理技术和调制解调器特性扩展到所有骁龙处理器层级。我们很兴奋能向客户提供广泛的3G技术和卓越的性能与功耗,帮助他们为大众市场推出众多创新性的智能手机。”
新增的处理器实现了强劲的多媒体能力和调制解调器技术的结合,并提供更长的电池续航时间。这些处理器将支持800万像素的后置摄像头和500万像素的前置摄像头,单一平台支持双卡双待、双卡双通和三卡三待等各种SIM卡组合。骁龙200系列的产品内置Adreno 302 GPU ,提供同级的图形性能;集成了业界的iZat定位功能,支持快速充电1.0技术,支持的Android、Windows Phone和Firefox操作系统,支持RxD,通过单一的多模调制解调器提供更快的数据传输、更低的掉线率和更好的网络连接。
美国高通技术公司还将发布这些全新处理器的QRD版本。QRD计划向客户提供美国高通技术公司的技术创新、差异化软硬件、便捷的定制选项、满足地区运营商需求的预测试和预验证,以及由硬件元器件供应商和软件应用开发商构成的完整生态系统。通过QRD计划,OEM厂商可以快速推出面向价格敏感的消费者的差异化的智能手机。截至目前,美国高通公司已与40多家OEM厂商合作,在17个国家发布了250多款基于QRD平台的产品。
相关阅读:
骁龙发布针对智能机MSM8x25Q处理器方案
高通全新四核骁龙800/600性能比S4提升75%