详情页
首页>资料大全>企业资讯
博世2012年再度高居汽车MEMS行业榜首
21ic    发表于   2013-06-21

21ic讯 据IHS公司的MEMS与传感器市场追踪报告,去年德国博世是重要的汽车MEMS传感器领域的头号供应商。凭借在多个产品领域中的主导地位,博世的营业收入是第二名厂商的两倍以上。

虽然博世2012年汽车MEMS营业收入增长速度相对温和,只有4.5%,但其总体营业收入高达6.25亿美元,遥遥于第二名日本Denso的2.96亿美元。博世上一年也比Denso高出3亿多美元。

另外两家厂商的营业收入在2亿美元以上,还有四家厂商大幅超过了1亿美元。

总体来看,前10名厂商的合计营业收入为21亿美元,比2011年的20亿美元增长5.7%,

如表所示。去年总体汽车MEMS产业营业收入为23亿美元,10大厂商合计份额接近94%。

表:2012年10大汽车MEMS传感器供应商的营业收入 (以百万美元计)

排名前10 的其它厂商包括日本Panasonic和村田制作所;德国英飞凌和Silicon Microstructures(母公司Elmos位于德国);美国Sensata Technologies、飞思卡尔、Analog Devices Inc.和Delphi Electronics。

博世、Denso和Panasonic位居三甲

尽管受到欧元兑美元汇率的不利影响,但博世2012年仍然是成功的汽车MEMS传感器供应商。博世将其归功于博世集团的内部专有市场,而博世集团也是全球成功的一线厂商之一。

博世产品线非常宽,不仅是的压力传感供应商,也是低压领域MEMS的头号供应商,比如歧管绝对压力(MAP)传感器和大气绝对压力(BAP)传感器,以及共轨燃油系统和汽油直喷系统等高压应用MEMS传感器的供应商。今年压力传感器预计会成为营业收入的MEMS器件。

博世的汽车MEMS业务受益于安全设备的销售增长,尤其是在电子稳定控制(ESC)系统领域,该公司是加速计、陀螺仪和压力传感器的主要供应商。紧跟趋势,把加速计与陀螺仪封装在一起(组合式传感器)以降低ESC系统生产商总体成本,博世去年是供应商,略微于村田制作所。

Denso位居第二,2012年营业收入增长3.4%。Denso的业务大约有一半集中在丰田汽车,但近几年其丰田以外的客户群趋于多样化。Denso是包括加热、通风和空气调节在内的HVAC系统MEMS传感器的供应商,HVAC应用仅次于该公司的安全气囊加速计。安全气囊加速计2012年占Denso营业收入的很大比例。

Panasonic排名第三,营业收入为2.08亿美元,增长2.8%。这家日本厂商的多数营业收入来自汽车陀螺仪,与其它两大厂商相比,产品范围较窄。该公司是in-dash导航陀螺仪领域无可争议的厂商,而且在供应面向ESC安全应用的陀螺仪方面,与博世平分秋色。

其它厂商同样表现强劲

美国Sensata Technologies排名第四,营业收入为2亿美元,增长5.3%。美国飞思卡尔排名第五,营业收入为1.99亿美元,增长4.0%。Sensata Technologies在高压应用领域排名,于博世和Denso,而飞思卡尔是的卫星安全气囊加速计供应商。

10大厂商中,增长快的是排名第9的村田制作所,营业收入大增23.1%至1.27亿美元,主要归功于它在ESC加速计与ESC组合传感器领域的强大地位。排名第10的Silicon Microstructures增长11.6%至4500万美元。排名第6的Analog Devices增长9.0%至1.75亿美元,英飞凌增长8.5%至1.51亿美元。这些厂商的增长也很强劲。

10大厂商中营业收入下降的一家厂商是排名第9的Delphi,营业收入下滑2.2%至6300万美元,其主要应用领域安全气囊传感一直疲软不振。

标签: 压力传感 国外IC采购 国外IC搜索 电子元器件搜索 电子元器件采购 Digkey搜索

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续