详情页
首页>资料大全>企业资讯
LTE和智能手机推动视频流量迅猛增长
科技日报    发表于   2013-06-21

爱立信发布的《流量与市场数据报告》显示,移动数据流量在未来几年将继续大幅增长,且主要由视频业务带动。到2018年,总体数据流量有望比目前增长12倍之多。内容持续增长、hspa和lte带来的更快网速是移动网络使用量猛增的两大动力源。

爱立信高级副总裁兼战略部主管douglas gilstrap表示:“到2018年,lte服务将覆盖全球60%左右的人口。全球lte用户数将在2017年超过10亿,其增长动力来自更强大的设备以及对视频等数据密集型服务的需求。wcdma/hspa网络的部署也使得网速和用户体验均得到大幅提升。”

视频占据了网络数据流量的份额,并有望在2018年年底前继续保持每年60%的增速。在某些网络中,单用户月均视频消费量高达2.6gb。

尽管视频十分流行,但这并不意味着用户将大部分时间用在数据密集型应用上。实际上,消费者用在社交网络上的时间更多,在某些网络中,用户花在社交网络上的时间平均每天高达85分钟。

2013年季度,智能手机销量占手机总销量的一半左右,2012年全年这一数字约为40%。2013年季度,全球手机用户数与去年同期相比增长了8%,净增1.3亿,中国新增约3000万用户,占净增用户的25%左右,手机普及率达到84%,仍低于全球平均90%的普及率,仅于非洲和印度。其中,wcdma/hspa新增约6000万用户,纯gsm/edge用户新增约3000万,而lte用户新增约2000万。在此期间,移动宽带用户数的增长速度飞快,同比增长45%,达到了17亿左右。

以往,覆盖的定义在于是否能打通电话,能够打通电话,就是有覆盖。《流量与市场数据报告》则提出了“应用覆盖”概念,以用户能否使用移动应用程序为出发点的“应用覆盖”,则是指能够顺畅地使用应用,才算是有覆盖。这意味着为评价网络质量提出了一个新指标,这个新指标更加贴近用户在当前这一数据时代的实际需求。

本期报告研究指出,网络性能是用户对移动运营商忠诚度的首要决定因素,而第二重要的则是性价比。报告的其他部分还解释了智能手机信令对数据流量的影响,并探讨了数据漫游问题,为运营商指明了开辟新收入来源的巨大发展机会。

标签: Ic采购 元器件采购 元器件采购平台 搜索平台 采购平台

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续