随着LTE网络不断在全球开疆扩土,LTE移动宽带话音解决方案被提上日程,目前全球有三家运营商推出了VoLTE商用服务:韩国电信运营商SK电信、LG Uplus以及美国电信运营商MetroPCS,都于2012年8月商用VoLTE。
近日,香港的移动网络运营商香港移动通讯有限公司(CSL Limited)联合中兴通讯在其现网LTE无线环境下演示了基于IMS的HD VoLTE功能,包括HD话音、视频通话。今年2月,中兴通讯已经在香港与CSL合作现网测试,成功演示了带eSRVCC切换的HD VoLTE话音呼叫。
CSL积极发展VoLTE功能
CSL早于2010年11月商用LTE网络,提供高速数据服务之后,采用了CSFB方式向用户提供LTE话音服务。随着LTE网络覆盖的不断提升以及带VoLTE功能的4G终端技术的日益成熟。
中兴通讯帮助CSL在其网络上实现了带eSRVCC切换的VoLTE话音呼叫方案,基于IMS核心网,提供3G/4G全网商用级HD语音呼叫。演示结果表明:基于IMS的VoLTE呼叫,相对CSFB呼叫明显缩短了接续时间,相对SRVCC呼叫保证了切换时间,并能为VoLTE用户提供端到端的话音质量控制。
香港目前LTE无线覆盖率已经超过95%,大部分LTE用户的主要时间都驻留在LTE无线网络中。因此,不带SRVCC功能的VoLTE终端已能满足绝大部分用户的需求,在未覆盖LTE网络的地区,多模终端仍能在CS网络中享受传统话音业务。同时,随着产业链的成熟,特别是支持SRVCC功能的VoLTE终端大量上市,引入SRVCC技术将能够实现保持通话从LTE网络切换到CS网络,实现话音呼叫连续性。CSL已对此项方案在实验室和现网进行过多次演示和验证, 推动发展在LTE网络提供基于IMS的VoLTE功能。
VoLTE演进之路清晰
目前来看,LTE语音实现方式主要有四种:种是CSFB(Circuit Switched Fallback),由LTE提供数据业务,当发起或接受语音呼叫时,回落到CS域。运营商无需部署IMS,只需升级MSC就可以支持。这是一种快速提供业务的方案,缺点是呼叫接续速度慢。CSFB适合作为IMS部署之前的过渡方案,还可用来解决LTE手机漫游场景的语音呼叫问题。CSL已经商用的LTE话音解决方案采取的就是CSFB方式。
第二种是SVLTE(Simultaneous Voice and LTE),即双待机方式,手机同时工作在LTE和CS方式,前者提供数据业务,后者提供语音业务。这是纯粹基于手机的方案,对网络无特别要求,缺点是手机成本高、耗电高。Verizon已宣布今年底通过SVLTE商用VoLTE。
第三种是采用OTT(Over-The-Top)方式,如用Skype来提供LTE的话音,具备高带宽、低时延、永远在线、全IP等特点。但是,语音业务仍然是移动运营商的主要收入来源,把LTE的话音业务完全交给OTT是一种非常激进的观点,而且OTT方案在互联互通、漫游、业务质量保障等方面与VoLTE相比仍有一定距离。
第四种就是基于IMS的VoLTE。IMS由于支持多种接入和丰富的多媒体业务,成为全IP时代的核心网标准架构。经历几年的发展,IMS已被3GPP、GSMA确定为移动话音的标准架构。
基于IMS的VoLTE话音相对于传统无线呼叫接续时间大幅缩短。同时,相对CSFB而言,基于IMS的VoLTE话音呼叫不会中断用户已建立的数据服务,这些都显着提升了用户体验。另一方面, 相比传统的话音呼叫,高清话音采用高效的编码方式提供了更为自然,清晰的话音感受,更优质的服务显着提升了运营商的竞争力。
可以说,基于IMS的VoLTE是无线和核心网技术发展的必然趋势。
者为产业积累经验
目前,电信运营商上LTE的目的主要还是聚焦在数据业务上面,针对话音业务,运营商步选择的还是CSFB,后期会考虑演进到基于SRVCC的VoLTE。
比如LG Uplus和SK电讯的用户是通过支持LTE功能的终端接入网络使用VoIP服务,MetroPCS的LTE话音解决方案是呼叫从系统侧下来后,在CS电路域与LTE网络选择进行寻呼。
对运营商而言,部署基于IMS的VoLTE意味着开启了向移动宽带话音的演进之路。从长远来看,这将给运营商带来两方面的价值,一是提升无线频谱利用率、降低网络成本。另一个价值就是提升用户体验。
目前业界已经商用、基于IMS带VoLTE功能的4G终端有十几种,带SRVCC功能的4G终端也即将商业发布。这些终端基于LTE商用网络提供的高清语音和视频业务,给用户带来前所未有的通话体验。随着运营商对VoLTE商业部署的推动及产业链进一步发展,相信支持VoLTE功能的4G终端必然会越来越多。
在香港市场,由于这是一块典型的城市型无线应用市场,CSL的探索对于其他在人口密集区域开展LTE服务的运营商来说,其部署路径和端到端的演进方案具有很好的借鉴作用。