详情页
首页>资料大全>企业资讯
WiFi联盟加速推动802.11ac标准认证
ZDNet    发表于   2013-06-21

WiFi联盟现在开始正式验证采用802.11ac技术的设备。802.11ac是5GHz的无线标准,每秒传输速度为1Gb,厂商推出此标准的产品仅一年时间。

2012年5月,首个802.11ac路由上市,但是这款产品并没有获得WiFi联盟的认证,与此同时,WiFi联盟认为购买者还是希望在机盒上看到有关的认证标志。

不过,从今天开始,802.11ac设备将可以获得梦寐以求的认证标志了,这要归功于上周开始的一项正式测试和认证程序。

802.11ac产品在上市之前要通过互操作性测试,预认证的设备会促成技术标准的形成。IEEE负责撰写这些标准并对其命名,而WiFi联盟则强制性的对装备的合规性和兼容性进行测试。

认证中心进行测试并涉及与八个参考设计的互动,确保其部署的可用性,且不会与之前的版本发生冲突。802.11ac规格要求使用5GHz频段,相对于日益拥挤的2.4GHz频段,所有兼容的设备必须具备使用80MHz频段的能力,才能满足1Gbps的速率要求。

由于5GHz频谱还没有被国际所通用,因此很多国家还需要自己来规范路由产品。

符合802.11ac标准的路由器具有国家特定的标准,它可以识别可用频段。在连接上这样的设备后,频谱图就会通过802.11d进程转发,所以客户端和服务器端都会确定自身的位置以及辐射范围的大小。

改变路由器的国家代码或许可以获得更大的带宽,但这显然是非法的。

虽然802.11ac设备已经上市,但可能有人还是会质疑WiFi联盟的认证价值,不过无线以太网的成功,主要还是归功于该联盟提供了互操作性的标准。

消费者的看法是,WiFi只是工具,而这种看法会转化出很多相关设备与技术,所以正式的认证过程或许和针对所测试设备的标准细节一样重要。

标签: Element14采购 Element14代购 Future采购 Future代购 国外代购

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续