详情页
首页>资料大全>企业资讯
澳大利亚公司推出新款WiFi智能LED灯泡
LED在线    发表于   2013-06-21

澳大利亚一家名叫LIFX的创业公司准备在今年推出一款由无线Wi-Fi连接的LED电灯泡。

这款“智能”灯泡创意灵感来源于LIFX CEO菲尔·波西瓦(Phil Bosua)在酒吧中的一次对话,2012年9月波西瓦和LIFX的其他几位联合创始人开始通过Kickstarter平台为此项目筹集资金,目前该公司筹集的资金已经超过131万美元,而此团队的初目标是筹集10万美元。

款由无线WiFi连接的LED灯泡可以通过智能手机应用来控制,每个电灯泡都是一台运行开源Contiki操作系统(Things quare发行版)的计算机。一组电灯泡形成一个无线网状网络(wirelessmesh network:Mesh的核心指导思想是让网络中的每个节点都可以发送和接收信号)并与外界WiFi信号连接。

“现在,LIFX的这一项目已经接近开花结果,首批灯泡计划将于今年第三季度推出,”LIFX联合创始人兼首席技术官丹尼尔如是说。

标签: 搜索平台 采购平台 Avnet采购 Avnet代购 安富利采购

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续