详情页
首页>资料大全>企业资讯
微软收购诺基亚谈判因何失利?
第一财经日报    发表于   2013-06-21
微软 收购 诺基亚 旗下设备业务的谈判失利,似乎折射出微软在移动战略上的转移。

近日,来自《华尔街日报》的消息称,微软与诺基亚有关收购后者设备业务的高级谈判已经破裂。消息称,两家公司的上述谈判是在本月初启动的,但因为价格的争议,双方未来可能不再谈判。

目前,诺基亚官方对此不予置评。微软也不愿对此表态。

事实上,关于微软是否收购诺基亚设备业务部门的评论一直在业内流传。

2011年2月,诺基亚与微软宣布广泛的战略合作。在该合作框架中,诺基亚划分为智能设备和移动电话两个事业部。而智能设备事业部开始积极采用微软Windows Phone的系统方案。

当时就有业界的评论认为,这是诺基亚在失去手机霸主地位,以及背负较大债务情况下选择的一种折中路线:先通过分拆成两个事业部,为未来的资本动作提供便利条件;同时与微软积极合作,寻找战略大树作为依靠,以此来进行过渡;等财务情况有所好转后,再将智能设备事业部出售予微软。

当时,微软也需要与一家规模较大的手机厂商来探索其未来移动领域的各种可能性,以决定到底是通过与一家硬件厂商进行更深层的产品适配,来引导更多OEM厂商加入微软阵营,还是走软硬结合的路线。

但这两年来,诺基亚并没有给微软带来多大的自信。虽然埃洛普一直在推行Windows Phone系统,并努力缩减成本,减少亏损。但现实的结果是,诺基亚的智能手机份额已经从15.8%下滑到5%。

此外,来自彭博社的数据显示,诺基亚已经从2011年9月底30.4亿美元的现金流,下降至2012年12月31日的-10.7亿美元的现金流。但同期,苹果的现金流增加了447亿美元,三星增加了75亿美元。并且,诺基亚还背负有价值达47.6亿美元的债券,其中16.5亿美元债券在明年就要到期。

微软在智能手机战略伙伴的建设上,也正在发生改变。去年下半年以来,微软频繁拜访亚洲智能手机厂商,希望与其展开更多广泛的合作。联想、华为等异军突起的中国厂商,也正在积极与微软接触。微软或许清楚,如果要改变现状,三星靠不住,也只能依赖亚洲的合作厂商。

关于此次收购谈判失利消息释放的时间点,也较有意思。就在前日,来自《金融时报》的消息指出,华为对收购诺基亚持开放态度。即使华为方面进行了辟谣,但不可否认的是,华为、联想等中国厂商抱有通过收购来进行海外扩张的强烈愿望。而这也给诺基亚留下了一张牌。























标签: 微软 收购 诺基亚 元器件采购平台 搜索平台 采购平台 Avnet采购 Avnet代购

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续