介于新兴市场对于智能手机的需求量越来越大,美国
高通
公司(QCOM. NASDAQ)今天在深圳宣布,其全资子公司美国高通技术公司将扩展骁龙200系列处理器,新增六款双核及四核处理器,从而增强其入门级产品阵容。此外,高通强调了定位中低端的骁龙400系列8926芯片组对于中国市场的重要性。
“对于即将进入4G时代的中国市场来说,这颗芯片和中国移动的需求不谋而合,因为它同时支持TD-SCDMA和LTE制式。” 美国高通技术公司高级副总裁兼大中华区首席运营官Jeff Lorbeck在接受《财经日报》采访时指出,预计到2017年,从3G到TD-LTE(4G)的全球业务发展会实现70%的复合增长率,目前高通QRD计划提供完整的骁龙400系列和200系列处理器产品组合,涵盖2G、3G和LTE连接选项,支持终端厂商把握全球市场的机遇。
Jeff Lorbeck表示,相比于年初,高通已经降低了厂商在相关芯片的进入门槛。
数据显示,今年年初,中国已拥有全球多的智能手机用户,用户数为2.7亿;更值得关注的是,“2.7亿”只占到中国国内手机总用户的24%,中国等新兴区域发展潜力依然巨大。IDC预测称,从2011年到2016年,中国、巴西和印度的智能手机出货年复合增长将达26.2%、44%和57.5%,与之形成鲜明对比的是,美英等市场的增长率仅为12%左右。
“我们迫切地感觉到中国手机厂商对TD—LTE产品的需求,目前高通已经在寻求各种降低开发成本的方法为厂商提供支持。”Jeff Lorbeck认为,虽然目前
中国4G
网络暂时未能达到理想状态,但未来时机一旦成熟将会迎来市场爆发。(编辑:胡易)
相关阅读
·
台媒:半导体产业将迎来这个大商机...
2019-11-05
·
究竟是什么,让新品研发时间缩短一...
2019-11-05
·
MAX232cse芯片介绍
2019-10-22
·
高端数模转换芯片多少钱...
2019-10-17
·
国内电容器生产厂家排名...
2019-10-15
·
贴片排阻有方向及正负极吗...
2019-06-13
·
云汉芯城网站服务规则修订通知...
2019-05-23
·
耐磨热电阻基础知识解析...
2019-04-18
·
表面电阻率基础知识
2019-04-11
·
取样电阻有什么用
2019-04-11
·
什么是标准电阻
2019-04-10
·
铠装热电阻知识解析
2019-04-10
·
铜线电阻率信息大全
2019-04-09
·
方块电阻知识解析
2019-04-08
·
金属电阻率知识解析
2019-04-08
·
绝缘电阻测试仪有哪几种...
2019-04-04
·
色环电阻识别及精度
2019-04-04