详情页
首页>资料大全>企业资讯
科技改变生活 声纹门禁只认真人声录音无效
凤凰网    发表于   2013-06-21
    喊一声“芝麻开门”,大门便能打开,不要用钥匙,你的声音就是开门密码;准备一个发酵桶,丢入剩菜剩饭烂菜叶,就能把垃圾变成肥料,给自家阳台的花草、蔬菜施肥……今年6·18,一些高科技产品及讲座很生活。

    声纹门禁只认真人声,录音无效

    “你好,请开门。”昨日下午,在科技部项目成果展区,一名女士对着一个方形“盒子”说。“验证成功。”“盒子”正面屏幕上显示了这几个字。

    “这就可以打开门了。”现场工作人员介绍,这个银色“盒子”是“TMS声纹门禁”,首先要录下语音密码,比如“你好”,该门禁系统会识别语音内容和语音声纹特征,下次使用时,只要对着该门禁系统说出“你好”即可开门。

    万一感冒了,声音发生变化,怎么办?别急,只要是你本人说话,“TMS声纹门禁”都可以辨别你的声音,照样可以开门。而且该系统无法辨别录音,如果有不法之徒录下你的声音,企图打开大门,那么他的算盘可就打错了。

    据介绍,“TMS声纹门禁”售价2万多元,可记录下500人的声音,每个人都可以设置不同的语音密码,方便家庭及办公使用。

    体感游戏“你”就是遥控器

    快跳,要不然撞上了;挥左手,反击一球……8号馆里,一种新的游戏方式——体感游戏成为小年轻的宠儿。

    所谓体感游戏,就是通过3D体感摄像机捕捉玩家在三维空间的运动影像,再通过光学传感器进行辨别,利用传感功能把信息反馈给游戏主机,游戏玩家便可以屏幕上的主角身份进入游戏。

    于是,只需通过简单的肢体动作,例如挥臂就可以与乒乓名将对打,扬腿踢球与足球精英比赛,可以通过倾斜身体来驾驭飞毯,甚至可以通过改变身体重心和不同的跳跃动作,控制飞流直下的汽艇等。

    垃圾变肥料用剩饭菜造绿色阳台

    不少人想在自家阳台、天台种花种菜,可叶子枯黄,不开花不结果咋办?其实,家里的剩饭剩菜、废果皮烂菜叶,都能变成肥料,让你的绿色阳台生机勃勃。来自省环保志愿者协会的专家,在“废弃物、垃圾回收处理区”开起了小小的讲座,吸引了许多市民围观。

    据介绍,让餐厨垃圾变成液体营养液和有机肥,方法大抵是这样:将家中不用的果皮、烂菜叶、吃剩下的蔬菜等餐厨垃圾,装在一个小桶(底部打洞的内桶)里,然后在垃圾表面,铺上一层薄薄红糖,其间可以连续投放垃圾,但需要再加一层红糖,因为红糖中的有机物可以激活乳酸菌,对垃圾进行分解。

    大约一周左右,这些餐厨垃圾就能发酵分解成固体有机肥和茶红色的液体,这些液体就是营养液。按照1比250的比例稀释,可以起到相当于尿素的肥料作用,用来种植植物;而按1比50的比例稀释,还能用于清理下水道和抽水马桶的污垢。

    洗车水循环用每吨水处理成本仅6毛

    随着城市车辆不断增加,洗车行也如雨后春笋般冒出,如何处理洗车污水,也会直接影响城市环境。在4号展馆内,就有企业推出洗车水循环处理系统。

    据厦门科斯特节水设备有限公司负责人介绍,利用KST洗车水循环处理设备,将洗车废水收集后,经简单过滤,再经过水循环处理系统净化,可使水质恢复清澈透明,浊度、色度等多项指标达到饮用水水平,而这些水又可重新用于洗车,不断循环利用。

    这套设备处理每吨水的成本较低,包括电量和处理剂在内的成本,仅为6毛,而全国北方大部分城市平均特殊行业水价为15元/吨,大大低于洗车行平均特殊行业水价。

标签: 采购平台 Avnet采购 Avnet代购 安富利采购 安富利代购

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续