详情页
首页>资料大全>企业资讯
金融安防智能化升级 机遇与挑战并存
慧聪安防网    发表于   2013-06-21

    当您在ATM取款时是否会注意到周边的安防设施?倘若没有这些安防设施的保护,你是否会像现在一样毫无顾虑的出入银行?对于现金或证券交易这种敏感性场所,安防系统可以有效确保交易的平等与安全,因此自安防在金融领域应用以来便备受重视。金融行业安防系统的特点是使用的监控设备的多样化和安防应用的个性化需求,金融安防是一个高度集成、外防内控、运行服务、管理监督的智能防控体系。

金融安防智能化升级 机遇与挑战并存

    随着安防监控在金融领域的应用日益广泛,市场需求也随之不断扩大。原有安防系统的功能满足不了市场的需求,由此,金融安防系统升级是大势所趋。随着高清、网络、智能技术在安防各个行业的广泛应用,整个安防产业正面临着新技术、新产品所带来的各种改革,各行业都根据自身的实际需求对安防系统进行了不同程度的改造和升级,金融行业作为安防特殊应用领域对安防技术有强烈的需求,尤其是智能技术的不断开发,可有效避免安全事故的发生。

    智能分析发展现状及趋势:

    目前金融领域各点已普遍建成的本地监控系统或联网监控系统都属于被动监控,人的因素在系统的使用过程中还存在很多问题,比如值班人员是否能够长时间按照规定主动监控、及时发现问题处理等。现有的视频系统与报警系统结合不够,系统配合还不够智能化。去年轰动一时的周克华案件为金融安防再一次敲响了警钟,视频数据的分析和挖掘,可以产生更多的有价值的增值信息,才能更好地为金融安保和管理服务,因此金融安防智能化是大势所趋。

    针对智能分析发展现状,深圳市佳信捷技术股份有限公司相关负责人对于目前应用金融领域的智能技术归纳四点如下:

    1、人脸面部识别:在金融交易柜台安装一台面部识别专用设备,对应的后台配置人脸识别软件。目的是通过人脸识别,判断排队挂号的人员是不是公安机关通缉的嫌疑人。

    2、人流量统计:金融交易大厅、银行办理区域入口的上方安装一台网络摄像机,通过后台软件进行分析,该视频系统管理软件中的智能分析模块能够通过对前端摄像机采集到的画面进行分析,自动为用户计算进/出特定区域的人数,从而统计穿越入口或指定区域的人或物体的数量。

    3、徘徊检测:在金融大厦围墙和银行室外区域、停车场设置一台固定枪机,用于检测是否有人员在此区域徘徊。

    4、ATM机防护:在ATM机厅设置半球摄像机、ATM机自身设置针孔摄像机,通过后台软件配置行为规则,可实现对ATM机实现智能防护:如人脸检测、人流量检测、遗留物检测、剧烈运动检测、加装设备检测、ATM张贴小广告检测、人脸伪装报警、视频异常报警等功能。

    但由于智能分析误报率一直无法避免,一定程度上加重了工作人员工作量,提升智能视频分析技术的准确性,减少因误报带来的工作量,以及降低人力监控海量视频画面的工作强度,是智能分析在金融发展的重点。

    北京蓝色星际软件技术发展有限公司相关负责人认为金融行业智能监控技术会向着智能视频分析准确度高、智能应用场所扩展、抗干扰性强、智能行为分析精确等多个方面发展。大华股份认为,金融行业中智能监控技术将随着不断的发展,越来越普及,同时由于应用的成熟,捕获率及准确率将越来越高;而智能技术将更加贴近金融行业本身的行业需求,针对金融行业的特殊智能监控技术将越来越多。

    机遇与挑战并存

    据银监会统计,2010年,我国银行业金融机构包括政策性银行如国家开发银行等3家,大型商业银行5家,其他股份制商业银行12家,城市商业银行147家,农村商业银行85家,农村合作银行223家,农村信用社2,646家,邮政储蓄银行1家等,营业网点总计19.6万个,如此众多的银行营业网点、ATM机数量,意味着银行安防市场规模仍被广大集成商以及厂商所垂涎。

    随着银行对原有网点的监控系统普及,监控系统升级维护成为大势所趋,今年大部分银行都集中对旧网点进行设备升级改造,并在此基础上进行设备扩容,例如在ATM机监控系统方面,对监控系统智能分析的产品需求不断增加,在安防监控上确保不留死角或盲区。我国银行安防设备应用已基本形成“五年一更新”的规律,再加上对安防系统必不可少的升级工作,就形成了金融行业每年几十至上百亿规模的安防市场需求。

    金融安防智能化已是大势所趋,在谈到所面临的挑战有哪些时,北京蓝色星际软件技术发展有限公司相关负责人还表示金融安防智能化机遇与竞争并存,金融安防行业在不断发展的同时也对安防企业提出了多方面的要求。一是对产品方面,要求产品性能的不断提高,功能的不断完善,视频图像效果的不断加强,智能分析的准确度不断提高,抗干扰能力的不断增强,产品质量不断提高,产品外形以及应用场合的多种多样;二是对于产品价格,要求物美价廉,提高产品功能性能的同时,也要有较高的性价比,价格的竞争也将更加激烈。

    总结:随着新一轮金融安防系统升级改造,将会为整个安防市场带来巨大的潜在商机,各类企业只有强化自身实力,才会在此机遇及挑战面前从容应对。

 

标签: 元器件采购 元器件采购平台 搜索平台 采购平台 Avnet采购

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续