详情页
首页>资料大全>企业资讯
联发科技获选为Wi-Fi CERTIFIED™ ac认证计划测试平台
EEWORLD    发表于   2013-06-21

    【北京讯】2013年6月20日,全球无线通讯及数字多媒体IC设计领导厂商联发科技股份有限公司 (MediaTek, Inc.) 今日宣布旗下双频802.11ac 无线接入点 (AP) 及网络客户端 (STA) 等设计参考获选为Wi-Fi CERTIFIED™ ac认证计划测试平台。从802.11n到新一代802.11ac,联发科技屡次受到Wi-Fi联盟肯定获选为国际无线通信协议兼容性测试的标准,再次证明联发科技在无线通讯领域上的地位与技术优势。

     “恭喜联发科技获选为Wi-Fi CERTIFIED™ ac认证计划测试平台,”Wi-Fi联盟CEO Edgar Figueroa表示,“联发科技在本测试认证计划中的贡献,是Wi-Fi CERTIFIED™ ac这项的认证计划能成为产业标准的重要推手。”
联发科技无线联通事业部总经理蔡守仁表示:“联发科技致力于将好的性能及不断创新的无线科技带给更多的消费者。我们在802.11ac测试平台计划就发挥了关键的作用,不仅提出促成技术底层协议的基本元素,联发科技业界的Wi-Fi技术也为下一代无线通信Wi-Fi CERTIFIED™ ac设定了连接速度与品质兼具的市场指标,同时成为各种802.11ac产品之间兼容性测试的标准。”
   

    联发科技通过Wi-Fi CERTIFIED™ ac测试平台的802.11ac系列产品可大幅提高无线网络的连接速度、可靠性与品质,让消费者享受更好、更快的极速无线上网体验。

     联发科日前即宣布推出新一代整合度更高、连接速度更快的802.11ac Wi-Fi解决方案 – MT7612x系列。MT7612x系列是业界个内建高效能、高精度即时定位 2.4GHz及5GHz功率放大器 (PA) 的2x2 802.11ac解决方案,专为无线路由器、宽频网络设备及USB dongles所设计,可提供网络连接品质及成本结构。欲了解更多详情请点击这里。

标签: Element14采购 Element14代购 Future采购 Future代购 国外代购

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续