详情页
首页>资料大全>企业资讯
360将推便携路由器:在任何电脑周围建立WiFi
新浪科技    发表于   2013-06-24
 

360随身Wifi外观图

360随身Wifi使用方法示例

  传言已久的“360神秘硬件”终于揭开神秘面纱。

  据360内部人士透露,360将推出一款操作极其简单的无线路由器,名为“360随身Wifi”。其功能是:只要用户把“360随身WiFi”插到任何一台可以上网的电脑上,不用做任何设置,手机、Pad等智能设备就可以上网。

  强化移动端

  “现在用户要想设置成功一款普通路由器操作非常复杂,360随身Wifi就非常简单,只需简单插进电脑USB口。”360内部人士介绍说,360随身Wifi的造型小巧,便于随身携带,辐射也很小,只是普通无线路由器的1/6-1/8。价格方面,360随身Wifi售价也非常低,仅为19.9元,分为黑、白两种外观。

  谈到推出这个硬件的原因,上述人士表示,现在智能手机、Pad的使用越来越广泛,上网环境却越来越复杂。360随身Wifi主要目的是为了解决广泛存在的无线环境缺乏问题,让用户可以更好的用手机无线上网。

  “这款产品初的想法来自于360手机助手,我们发现用户在使用手机助手PC版获取手机软件、游戏、mp3等各种资源时,常常需要用数据线,虽然拥有无线连接功能,但是比较麻烦,用户需要学习和调试。”上述人士介绍,因此就决定研发随身Wifi这样一款产品,替代数据线。

  据悉,在功能上,360随身Wifi将与360手机助手结合,当用户使用360随身Wifi在手机和电脑间创建好无线连接后,将实现无线手机优盘、隔空传图、隔空软件操作等功能。

  特供机体系悄然变革

  事实上,这并非360次试水硬件。去年7月,360曾陆续推出多款特供手机,并将其成为特供机模式。具体操作方法是,首先选择一家具备手机生产制造能力的传统手机生产商,让他们拿出一款手机装上360定制的软件,通过360的渠道营销,具体的销售行为外包给电商网站,售后服务则是通过手机厂商的渠道完成。

  360董事长周鸿祎曾强调,360特供机的特点是三“不”:“不造手机、不卖手机、不从硬件中赚钱”,360不会从手机硬件销售中分成,当然也不会补贴手机制造商。借助周鸿祎与小米手机的口水战,360特供机迅速窜红,短时间内获得极高的关注度。

  不过,喧嚣过后,360特供机逐渐归于平静,360方面对其推广力度也大大减弱。“当时360把特供机模式做的太‘重’,对手机各个环节都要把控,牵扯了很大精力,又不赚钱。因此很快这种模式就走到死胡同里了。”一位360特供机内部人士说。

  据其介绍,从今年2月开始,360已经开始对特供机体系进行全面改造,360将不再涉及手机的制造环节,开始变“轻”,只做手机的销售,用360的流量变现。

  新浪科技从特供机官方页面(t.360.cn)看到,特供机已经被调整至“360购物”之下,成为购物的一个品类。而特供机页面也更像一家电商网站,销售各个品牌的手机,并非局限于特供机。

  据悉,此次推出的“360随身Wifi”可能也将通过特供机平台销售。

标签: Digikey采购 Digikey代购 小批量芯片 芯片代购 小批量芯片代购

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续