详情页
首页>资料大全>企业资讯
浅析国内自助投币洗衣机未来发展前景
互联网    发表于   2013-06-24
    国内投币洗衣机市场目前还处于萌牙期向成长期的过渡阶段,属于一个刚刚起步的市场,因此非常适合那些规模小,创业经验还不是特别丰富,资金实力有限的投资者。

  1、产品处于初级阶段:目前国产的投币洗衣机,都是利用家用洗衣机的外壳进行生产,还没有哪个厂家专门生产投币洗衣机的外壳。因此,从外观上看,现在的投币洗衣机非常像家用洗衣机。但实际上,投币洗衣机属于公用电器,而家用洗衣机属于家用电器,分属两个领域,而且公用电器和家用电器对产品的性能和功能要求都有着非常大的不同。将来的投币洗衣机,一定有专门的投币洗衣机外壳,在功能上也家用洗衣机也有很大不同。因此,目前国产的投币洗衣机在产品上还处于初级阶段, 产品还有很大的发展空间。

  2、使用的人群少,应用的范围窄:目前国内使用过投币洗衣机的人非常小,很多人没见过甚至没听过投币洗衣机。据抽样调查统计,中国13亿人口中,听过投币洗衣机的人不到1千万,用过投币洗衣机的人不到500万。

  另外,目前国内投币洗衣机主要应用在大学校园宿舍,其它如厂矿集体宿舍,中学,社区等比较少。使用的人群绝大部分为在校大中专学生,其它人员使用比例非常低。因此,市场还有待培育,市场成长的空间还非常大。

  3、生产的厂商杂而乱:目前国内打着专业提供投币洗衣机的厂商非常多,也非常杂。据不完全调查统计,国内真正有能力自己研发生产投币洗衣机的厂商不到2家,但目前打着旗号生产销售投币洗衣机的厂商却超过50家。

  因此,市场将逐步走向正规,一些没有研发能力,只是拿着别人的投币控制器对家用洗衣机改装的厂商由于产品技术升级跟不上,生产成本跟不上竞争的需要将很快淘汰出局,市场将由乱而变得整齐有秩序。

  投币洗衣机未来的市场容量可以用“不可估量”来形容。到过欧美等发达国家的人都有体会,这些发达国家不仅校园内,而且社区内到处都能见到投币洗衣。如果说欧美的今天就是中国的明天的话,那么若干年后中国到处都能见到投币洗衣机,那么大家不妨想想看,就一个城市的市场容量就非常大,一个中级城市有多少的学校,有多少的社区,有多少的宾馆旅馆,有多少的企业单身公寓,有多少的租房人群聚居区等等。

  目前,仅大学校园这个细分市场才刚启动,很多细分市场还是空白,有更多的细分市场大家还没有看到。如:工厂、社区等,伴随自助服务模式的盛行,这种方式或将得到更多人的青睐和认可,发展前景不可估量。

标签: Future采购 Future代购 国外代购 国外采购 国内采购

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续