详情页
首页>资料大全>企业资讯
日厂多模调制调解器IC采用Tensilica基带DSP和DPU
电子工程专辑    发表于   2012-03-06

Tensilica日前宣布,NTT DOCOMO上周发布的第二代多模LTE/HSPA/3G基带芯片设计采用了多个Tensilica的数据处理器(DPU),包括HiFi音频DSP(数字信号处理器)和ConnX BBE16基带DSP。与已经量产并大规模应用于手机和平板电脑的代产品一样,第二代多模芯片依然是由NTT DOCOMO牵头,由业界的富士通,松下和NEC共同开发的。

Tensilica副总裁兼业务部经理Eric Dewannain 表示:“NTT DOCOMO一直是Tensilica重要的合作伙伴,我们也非常荣幸能够参与其第二代产品设计。通过多标准一体化降低了功耗,同时为下一代智能手机和平板电脑设计增加了更多关键功能,如TD LTE。”

代采用Tensilica DPU的LTE智能手机,平板电脑和加密狗在2010年底问世,包括富士通ARROWS X LTE F-05D智能手机和ARROWS 的Tab LTE F-01D平板电脑。更多的基于Tensilica处理器的LTE的智能手机,平板电脑和加密狗将在巴塞罗那举行的世界移动大会上展出。NTT DOCOMO是日本乃至的移动电话运营商。

标签: DSP 数据处理器 多模调制调解器IC Mouser代购 小批量芯片 小批量芯片代购 ICKEY IC代购

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续