详情页
首页>资料大全>企业资讯
新款iPad和Apple+TV或采用双核A5X芯片
华强电子网    发表于   2012-03-07

 

北京时间3月7日凌晨消息,据美国科技博客TheVerge报道,苹果将在北京时间周四凌晨发布新款iPad和Apple TV电视机顶盒,这两款设备都将配备升级版双核A5X芯片。

 

匿名消息称,新款iPad和Apple TV电视机顶盒将采用此前曝光的A5X芯片,而不是A6。四核A6被看作是当前双核A5处理器之后的下一代苹果芯片,iPad 2和iPhone 4S现在使用的就是A5处理器。另有消息称,苹果计划使用双核芯片,而不是四核芯片。

 

报道称,苹果新款iPad内存将高于iPad 2,配备传闻已久的2048x1536像素视网膜显示屏,支持4G LTE网络,苹果将提供不同机型来支持不同标准,就像3G版iPad 2一样。

 

对于新款Apple TV电视机顶盒,报道称,它将支持1080P高清视频输出,高于当前机型的720P,并支持AirPlay镜像功能。考虑到苹果iTunes商店中尚不提供1080P内容,因此720P的限制较为合理,但是更高分辨率支持更加重要。

 

苹果Apple TV电视机顶盒目前在美国供货短缺,美国科技博客MacRumors昨天报道称,美国98%的苹果零售店现在都无法购买到该机顶盒。零售商从去年11月份开始就对该电视机顶盒打折出售,亚马逊也将Apple TV列入了“2010”年机型。

 

此外传言称新款iPad在发布后将在3月16日上市。

 

 

标签: APPLE Apple apple iPad ipad IPAD Ipad IPad TV 双核A5X芯片 Mouser代购 小批量芯片 小批量芯片代购 ICKEY IC代购

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续