详情页
首页>资料大全>企业资讯
APU销量3000万+产业链伙伴共话发展
华强电子网    发表于   2012-04-01

近日,主题为"相伴一周年,视界大不同"的APU(Accelerated Processing Unit,加速处理器)周年庆典在京举行。来自APU全产业链的AMD合作伙伴——全球著名电脑制造商(OEM)、部件合作伙伴、应用软件提供商(ISV)、渠道厂商的代表以及全国上百家媒体共聚一堂庆祝APU在中国发布一周年。AMD全球高级副总裁、大中华区总裁邓元鋆先生、AMD全球高级副总裁John Byrne先生出席了庆典,与嘉宾们共同回顾了APU上市一年来的斐然成绩。

AMD全球高级副总裁、大中华区总裁邓元鋆先生示:"短短一年时间,APU已经在全球范围赢得了热烈的市场反响,获得用户高度认可。到2011年底,APU的全球出货量一举突破了3000万颗。我们能够取得这样的佳绩,与产业链伙伴的鼎力支持密不可分。我们与合作伙伴们紧密携手,基于APU芯片协作创新,共同创造了一场PC产业性能与体验的革命!"

AMD在本次庆典中透露,代号为"Trinity"的第二代APU产品将在年内发布。该产品为超轻薄笔记本提供了拥有主流性能的四核心处理器,图形处理性能较同类产品提升50%以上,此外,相比功耗同为17W的其他芯片平台,它带来了更出色的电池续航能力

AMD全球高级副总裁John Byrne表示:"APU的强劲势头,带动AMD笔记本电脑业务在2011年取得了创纪录的营收,这离不开合作伙伴和消费者的支持。我们相信,未来的Trinity 还将为产业和消费者带来更多惊喜!

标签: AMD APU 芯片 Mouser代购 小批量芯片 小批量芯片代购 ICKEY IC代购

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续