详情页
首页>资料大全>企业资讯
腾达博通签订合作协议+目标瞄准无线互联网市场
华强电子网    发表于   2012-04-25

4月25日消息,国内网络设备制造商吉祥腾达与美国博通在北京签定合作协议,以共同推广9款新的无线互联产品为契机,进一步扩展双方的合作关系。

深圳吉祥腾达科技有限公司(以下简称腾达)是全球知名的网络设备商,成立于1999年,主要面向家庭和SOHO用户联网需求,产品覆盖全球80个国家。美国博通是财富500强,是全球有线及无线通讯半导体业的企业

上游芯片企业与下游整机企业的合作,打造了一条完整的产业链条。目前,双方合作的目标瞄准了中国快速发展的无线互联网市场。

博通预测到2014年,全球消费类电子设备将超过50亿部,Wi-Fi芯片模块的需求量也将是十几亿颗的规模。用户的Wi-Fi带宽需求越来越大,原有Wi-Fi的2.4GHz频段已后继乏力。对于在不那么拥挤的5GHz频段上运行的高性能路由器而言,中国市场的需求正在显著增加。这些都促进了中国市场对双波段路由器的旺盛需求。

在国内,中国用户对速度更快、效率更高的无线互联网的需求正日益强化。腾达与美国博通的合作正是为了满足这种需求,面向零售市场,提供多种经济实惠、高性能的创新型双频路由器。此次双方合作推出的产品包括5款双频路由器、3款单频路等。据了解,这些新产品将在今年第二季度和第三季度陆续上市。

美国博通公司WLAN市场副总裁Rahul Patel称,考虑到中国大多数楼宇的建造情况,中国市场需要能穿透混凝土墙壁的无线解决方案。而此番推出的新产品能使消费者在家中或移动中可靠、无线地连接互联网

腾达总经理全登平表示,双方的合作将向中国市场提供技术创新的先进解决方案,并以经济实惠的价格为消费者提供优质体验。全登平还透露说,公司正在大力投资,提升已经满负荷的生产能力,并在在东莞购置土地,扩张生产基地。而与博通合作之后,腾达在无线上将获得巨大的提升,因为博通在通讯产品技术主导的情况下占据着优势。双方合作之后,腾达在国际市场上的拓展将得到更大的改观。

双方还宣布,将扩展合作关系,以向中国市场推出基于IEEE802.11ac标准的5GWI-Fi产品,后者是目前移动及视频时代所需要的新一代标准,美国博通在此项标准上拥有核心技术。

标签: 博通 腾达 半导体业 Mouser代购 小批量芯片 小批量芯片代购 ICKEY IC代购

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续