详情页
首页>资料大全>企业资讯
“罗姆半导体技术交流会”在长春顺利召开
华强电子网    发表于   2012-04-25

4月20日,由半导体制造商罗姆(ROHM)主办的“罗姆半导体技术交流会”在长春顺利举行。此次交流会由长春光电信息产业协会联合协办,长春市工业和信息化局及罗姆公司代表分别为会议致词。同时,来自汽车及光电行业的14家知名企业,众多业内人士出席了活动。 

近年来,罗姆基于四大发展战略之一的“增效战略”,通过融合罗姆擅长的模拟IC及旗下LAPIS Semiconductor擅长的数字LSI技术,全方位加速发展,在强化了综合技术实力的基础上全力开拓汽车、工控市场。并在全面进军汽车市场中,罗姆始终坚持不断地挑战面向汽车行业的高新技术的研发,在“车载”领域大步迈进的同时,全面迎合高品质、高性能的产品需求,在近10年间取得了较大的成果。

此次,罗姆本着促进与业内企业在技术上的交流与合作,同时展示罗姆近年来日趋成熟的科研成果为目的,为广大的相关行业技术人员提供了一次学习、探讨、交流的平台。  

在交流会上,罗姆公司首先阐述了罗姆的市场战略。随之,罗姆相关技术人员详细介绍了面向车载的电源解决方案,以及在融合了模拟IC及旗下LAPIS Semiconductor的数字LSI技术而全力打造的“增效创新装置和传感装置”。另外,也对罗姆旗下LAPIS Semiconductor技术研制的车载传感装置作了详细的说明。  

同时,罗姆也展出了面向车载领域研发的多项产品。从“车载IC”、“SiC功率元器件”、“LAPIS产品”、“Intel合作品”展示了符合汽车及光电市场的,满足客户需求的众多产品与技术。此外,还推出了“照明解决方案”及“分立器件”,展现了罗姆作为半导体综合制造商独有的、丰富多样的高品质产品群,提供了满足不同需求的产品提案。 

其中,在“车载IC”展区,罗姆全新推出了可用于背景灯光、照明等设备的全彩LED系列、专用LED驱动、超高亮度PLCC4系列及面向车载音响、娱乐设备的USB音频解码器IC;另外,展示了可用于车载导航仪的支持2点触摸的触摸屏控制器IC、小型且可内置超过80%的高效率的车载相机模块用系统电源、实现低功耗的超低暗电流电源、用于汽车马达的2ch H桥式驱动器IC等多元化的产品阵容,通过产品的演示说明,展现了罗姆高新的科研成果呈现的全新体验。 

在“Intel合作品”展区,作为罗姆集团增效的创新产品,罗姆与LAPIS Semiconductor共同开发了美国英特尔®公司新一代嵌入式处理器“英特尔®凌动™处理器 E600系列”专用芯片组及参考板,用于车载信息娱乐系统和IP媒体电话等,有助于大幅缩短系统设计的工期、为客户产品定制提供全方位的支持。  

另外,在“LAPIS产品”区域,利用罗姆旗下LAPIS Semiconductor的强大技术实力,还全新推出了搭载锂离子电池监视IC的电池系统,同时,也展现了通过单芯片实现车载专用监控的内置MCU显示屏控制器及语音合成LSI技术,为客户提供更具便利性、附加价值更高的解决方案。   

罗姆始终坚持加大力度不断地完善旗下的产品线。同时,为向汽车行业用户提供更多、更优质的选择,罗姆精心钻研、开发的技术也得到了全方位的提升,现场引发了参与人员的积极交流与热烈探讨。

标签: 交流会 半导体 技术 长春 Mouser代购 小批量芯片 小批量芯片代购 ICKEY IC代购

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续