4月24日,中国上海——ARM®今日宣布,的显示器与数字家庭解决方案半导体供货商晨星半导体(MStar)在一系列ARM系统IP授权的基础上,又取得了ARM Cortex™-A9 MPCore™ 处理器和ARM926EJ-S™ 处理器授权,用于开发智能电视、机顶盒与智能手机等相关应用。
在此之前,晨星半导体采用ARM Mali™-400MP图形处理器(GPU)所开发的智能电视系统级芯片(SoC)解决方案已经开始量产。这次扩大采用ARM IP授权后,晨星半导体将可通过ARM各种功能丰富的技术开发各类解决方案。
此次授权协议也 包括了ARM CoreSight™ 设计包(Design Kit)。通过采用CoreSight系统IP,晨星半导体的SoC设计工程师可在未来设计SoC时,利用ARM的调试与追踪技术优化高性能SoC的设计,从而缩短开发时间并降低智能系统设计过程中可能产生的相关风险。
晨星半导体研发部门副总经理WK Chia表示:“作为应用处理器的供货商,晨星半导体深知智能电视、智能手机等关键市场在当前与未来的需求。新增的Cortex-A9处理器与其他先进IP的授权,令晨星半导体和ARM的合作关系日益紧密,并将帮助我们为客户带来高效节能的解决方案。晨星半导体基于ARM处理器、图形处理器(GPU)与系统IP的SoC解决方案很快就会上市,可满足消费者对于高级用户体验的需求。”
ARM执行副总裁暨处理器与实体IP部门总经理Simon Segars指出:“消费者希望通过指尖触控就能掌握全世界,这对新款智能电视与智能手机厂商在用户体验方面提出了更高的要求。采用ARM性能绝佳的Cortex处理器、Mali 图形处理器与CoreSight系统IP,晨星半导体能够为OEM厂商提供的SoC解决方案,从而满足这些市场需求。我们非常重视两家公司深化合作关系后所带动的创新,并期待能与晨星半导体持续合作。”