详情页
首页>资料大全>企业资讯
LTE多模商用基带芯片入国家重大科技专项
华强电子网    发表于   2012-05-02

近日工信部下发了“新一代宽带无线移动通信网”国家科技重大专项2013年课题申报指南。

项目涉及到LTE及LTE-Advanced研发和产业化课题。2013年,LTE及LTE-Advanced研发和产业化项目包括:为继续完善TD-LTE产业链,重点安排了TD-LTE小型化天线、空口监测仪表、多模商用基带芯片、多频商用射频芯片、多天线无线信道模拟器等开发;针对LTE-Advanced设备研发,启动了终端综合测试仪等课题;在前期课题已取得进展的前提下,开展TD-LTE公网集群、高频高速室内接入样机开发等课题。

其中,多模商用基带芯片研究要求实现TD-LTE/FDD-LTE/TD-SCDMA/WCDMA/GSM的多模芯片,要求满足商用。申报指南显示,该项目可以获得中央财政投入和地方的财政投入。其中中央财政投入与其他来源经费比例为1:3,其中地方财政投入资金应不低于中央财政投入的50%。要求支持家数不超过3家。

此外,研究课题还涉及到移动互联网及业务应用研发、无线新技术、宽带无线接入与短距离互联研发和产业化、物联网及泛在网等课题研究。

标签: 芯片 LTE Mouser代购 小批量芯片 小批量芯片代购 ICKEY IC代购

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续