详情页
首页>资料大全>企业资讯
Fairchild宣布对PI发动新一波美国专利侵权诉讼
电子发烧友    发表于   2012-05-08

       就在美国德拉瓦州地方法院(U.S. District Court for the District of Delware)陪审团裁决 Power Integrations (PI)侵犯飞兆半导体(Fairchild Semiconductor)关于一次侧调节(primary side regulation)技术之美国专利权后数天,飞兆半导体宣布已于5月1日(美国时间)再次针对 Power Integrations 发动新一波美国专利侵权诉讼。

  美国德拉瓦州地方法院陪审团在2012年4月27日裁定 Power Integrations 的 LinkSwitch-II 和 LinkSwitch-CV 产品系列,即 LNK603-606/613-616、SC1092、SC1097-99、SC1103、LNK632DG与LNK623-626等,及具有实质上等同侵权电路之所有相关产品,构成了对飞兆半导体7,259,972号美国专利的专利权侵害。该陪审团亦针对飞兆半导体所主张的所有专利权项(claims)作了专利权全部有效(validity)之裁决结果。

  飞兆半导体功率转换、工业及汽车产品部门(PCIA)资深技术副总裁杨大勇表示:「陪审团确认我们所主张专利权项(claims)的有效性(validity),使我感到相当欣慰和满意。飞兆半导体将持续提供创新的解决方案来支持我们的客户。」杨大勇同时是该项美国专利的发明者。飞兆半导体除了将申请禁制令(injunction),杜绝进一步的专利侵权行为外,并準备损害赔偿的申请。此案件是否涉及恶意侵权(willfulness)及对本公司所造成的损失将在第二阶段进行裁定,目前静候德拉瓦州地方法院作时间安排,初步预期在阶段上诉之后进行。

  飞兆半导体在上星期获得陪审团有利的裁决后,5月1日宣佈已就Power Integrations的LinkSwitch-PH 关于 LED 功率转换产品系列发起新一波专利侵权诉讼。飞兆半导体指出,其叁种用于LED功率转换的一次侧调节新技术之专利权已遭Power Integrations侵害,该案诉状已提呈美国德拉瓦州地方法院立案。

  在4月27日的裁决中,陪审团裁定飞兆半导体并无对Power Integrations宣称的四项美国专利的其中两项构成侵权,但裁定飞兆半导体对其它两项Power Integrations美国专利构成侵权。被指侵权的飞兆半导体产品包括部份PWM控制器产品。飞兆半导体已经推出下一代接脚相容(pin-compatible)的产品,取代受到裁决影响的产品,并将主动告知客户,受到诉讼影响产品的相关讯息。

  飞兆半导体和Power Integrations目前尚有其它叁个专利诉讼正在审理中。飞兆半导体维持针对中国大陆苏州Power Integrations公司的专利侵权诉讼,指称Power Integrations侵犯飞兆半导体叁件中国专利。飞兆半导体并寻求针对Power Integrations侵权产品申请禁制令,同时要求数百万美元的损害赔偿。目前两家公司仍等候美国联邦巡迴上诉法院(U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit)就2004年的一项诉讼上诉作出裁决;而另一项涉及两家公司同时宣称对方构成专利侵权的诉讼,则计画于2013年在加州旧金山联邦法院审理。
标签: Power Integrations 飞兆半导体 PI Digikey代购 芯片代购 小批量芯片代购 ICKEY IC代购

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续