详情页
首页>资料大全>企业资讯
TCL手机今年前4月销量同比持续下降
新浪科技    发表于   2012-05-08
        5月8日消息,根据TCL(微博)集团的公告,TCL通讯今年4月销售手机291万部,同比下降13% ,这意味着高速增长了两年多的TCL手机业务已持续多月销量同比下降。

  公告称,TCL通讯4月份手机及其他产品销量291.56万台,整体销量有所下降,但智能手机表现突出,占整体销量比例继续提升,达到12.59%,4月份销量为36.7万台。当月海外市场销量251万台,中国市场销量为40万台,国内市场销量稳定增长。

  此前,TCL通讯一季度销量同比也出现9.9%的下滑。当时,TCL通讯表示,因为全球市场需求疲弱,海外智能手机通过客户测试认证延迟,销量并没有达到预期。

  此次,TCL集团则表示,影响公司一季度手机销量的海外运营商对智能手机认证延迟问题本月已取得突破性进展,多款智能手机已开始出货,预计海外销量将逐步提高。


  另外,TCL集团发布公告称,接公司董事长、CEO(李东生(微博)的通知,李东生于2012年5月4日在二级市场以每股2.169元的成交均价增持了5,531,100股股份,占总股本的0.07%,本次增持后持有股票465,364,700股,占总股本5.49%。李东生表示,此次增持是基于对公司未来持续稳定发展有信心。(康钊)
标签: 智能手机 TCL Digikey代购 芯片代购 小批量芯片代购 ICKEY IC代购

相关阅读

·   台媒:半导体产业将迎来这个大商机... 2019-11-05

·   究竟是什么,让新品研发时间缩短一... 2019-11-05

·   MAX232cse芯片介绍 2019-10-22

·   高端数模转换芯片多少钱... 2019-10-17

·   国内电容器生产厂家排名... 2019-10-15

·   贴片排阻有方向及正负极吗... 2019-06-13

·   云汉芯城网站服务规则修订通知... 2019-05-23

·   耐磨热电阻基础知识解析... 2019-04-18

·   表面电阻率基础知识 2019-04-11

·   取样电阻有什么用 2019-04-11

·   什么是标准电阻 2019-04-10

·   铠装热电阻知识解析 2019-04-10

·   铜线电阻率信息大全 2019-04-09

·   方块电阻知识解析 2019-04-08

·   金属电阻率知识解析 2019-04-08

·   绝缘电阻测试仪有哪几种... 2019-04-04

·   色环电阻识别及精度 2019-04-04

不同意
同意并继续